Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

IF design awards 2018

Les innovations Hilti récompensées par le jury

Hilti primé aux IF design awards 2018

Schaan (FL), 12 mars 2018 – Les nouveaux produits Hilti une fois encore lauréats des iF Design Awards. Toutes les innovations proposées par Hilti ont été récompensées par le jury.

Depuis de nombreuses années, le coffret Hilti est le produit emblématique de la marque. On le retrouve aujourd’hui sur tous les chantiers à travers le monde, dans un nouveau design innovant. Le coffret rouge, avec son logo blanc reconnaissable, a été entièrement redessiné et doté de nouvelles fonctionnalités. Il dispose désormais d’une poignée pivotante qui permet de transporter facilement deux mallettes d’une seule main. L'intérieur a également été repensé afin de pouvoir accueillir tous les accessoires dont le client a besoin.

Le jury international des iF Design Awards a été impressionné par cette innovation, tout autant que par le nouveau perforateur-burineur TE 50-AVR, qui offre des performances améliorées pour un poids allégé, ainsi qu’un système de réduction des vibrations, pour une meilleure protection de l’utilisateur.

Le burineur TE 2000-AVR a également été récompensé d'un Design Award. Conçu pour les travaux de piquage, il est aussi efficace sur les surfaces dures que sur les bétons plus tendres. 

Autres produits primés : le perforateur sans fil TE 6-A36, particulièrement bien adapté aux applications en série, telles que le forage des ancrages, du fait de sa forme ergonomique. La nouvelle gamme d’outils sans fil de découpe, de sertissage et de perforation destinés aux applications d’électricité, de chauffage et sanitaires a également été primée.

 

Contact presse

Tous les avantages de nos nouveaux coffrets

Transportez facilement deux coffrets d'une seule main !

Nos nouveaux coffrets sont dotés d'une poignée pivotante qui permet de transporter facilement deux mallettes d’une seule main

Documents presse

Contactez-nous
Contactez-nous