Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

HILTI POURSUIT SA CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

recherche et développement en hausse

Schaan (Liechtenstein), 19 septembre 2018 – Le Groupe Hilti a atteint un taux de croissance des ventes de 14,7 % au cours des huit premiers mois de l’année 2018. Hors acquisitions, la croissance affiche un taux de 12,7 % et sur cette même période, le résultat d’exploitation du Groupe a augmenté de 7,6 %.

 

À la fin du mois d’août, les ventes 2018 du Groupe Hilti s’élevaient à 3 751 millions de CHF (+14,7 %), ce qui représente une nette hausse par rapport à l’année précédente.

Sur ce pourcentage, deux points sont attribuables au rachat du Groupe Oglaend System par Hilti en septembre 2017.  Même en monnaie locale, le taux de croissance a passé la barre des deux chiffres (+11,9 %).

Les régions nord-américaine et européenne se sont une fois encore considérablement améliorées, avec respectivement 12,2 % et 12,4 % de croissance en monnaies locales. La tendance à la hausse en Amérique latine (+7,4 %) a en revanche été ralentie par des dévaluations monétaires et des tensions politiques dans de nombreux pays.

Alors que l’incertitude gagne également la Turquie et la Russie, on continue toutefois d’assister à une hausse des ventes en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique (+14 %). Le Groupe Hilti maintient également une tendance positive dans la région Asie-Pacifique (9,1 %).

« Bien que la situation politique internationale soit devenue plus imprévisible, nous continuons d’afficher une croissance à deux chiffres, ce qui correspond à une croissance plus rapide que celle du marché de la construction à l’échelle mondiale. Notre réussite repose sur un niveau d’investissement élevé et constant dans des ressources commerciales et l’innovation ; ces derniers mois, en matière d’innovation, nous avons principalement ciblé le domaine des solutions numériques »

Christoph Loos
PDG de Hilti

Christoph Loos hilti

Résultat

Des dépenses de recherche et développement en hausse, atteignant les 225 millions de CHF (+17,6 %), et un nombre d’employés en augmentation également, portant ce chiffre à 28 566 (+9,6 %).

Un niveau de dépenses plus élevé et un euro plus solide ont permis une marge opérationnelle de 12,1 % (-0,8 %) et une rentabilité des capitaux investis de 22,2 % (-0,6 %), des valeurs légèrement en deçà de ces mêmes chiffres pour l’année 2017.

Le Groupe Hilti affiche néanmoins une augmentation de son résultat d’exploitation et de son bénéfice net, atteignant respectivement 456 millions de CHF (+7,6 %) et 329 millions de CHF (+4,5 %).

Si les incertitudes politiques mondiales et la volatilité des changes ne s’aggravent pas outre mesure, le Groupe Hilti s’attend encore à une croissance à deux chiffres pour tout le reste de l’année, moins forte toutefois que celle des huit premiers mois, justifiée par les acquisitions. Malgré des investissements permanents, Hilti prévoit un résultat d’exploitation global 2018 équivalent à son niveau de croissance actuel.

Chiffres clés

2017 (1-8)

2018 (1-8)

Évolution en %

De janvier à août (en millions de CHF)

Ventes nettes

3 751

3 271

14,7

Résultat d’exploitation

456

423

7,6

Bénéfice net

329

314

4,5

Flux de trésorerie disponible hors acquisitions

45

142

-68

Marge opérationnelle (%)

12,1

12,9

-0,8

Rentabilité des capitaux investis (%)

22,2

22,8

-0,6

Dépenses de recherche et développement

225

191

17,6

Nombre d’employés (au 31 août)

28 566

26 064

9,6

Développement commercial entre janvier et août 2018 en comparaison avec celui de l’année précédente

 

2017 (1-8)

en millions de CHF

Évolution en monnaie locale (%)

Évolution en CHF (%)

2018 (1-8)

 en millions de CHF

Europe

1 847

1 547

19,4

12,4

Amérique du Nord

888

799

11,1

12,2

Amérique latine

86

85

1,4

7,4

Asie-Pacifique

496

451

10,0

9,1

Europe de l’Est / Moyen-Orient / Afrique

434

389

11,6

14,0

Groupe Hilti

3 751

3 271

14,7

11,9

Résultats consolidés

De janvier à août (en millions de CHF)

2018 (1-8)

2017 (1-8)

Ventes nettes

3 750,6

3 270,7

Total produits d’exploitation

3 836,9

3 342,9

Résultat d’exploitation

455,5

423,3

Autres produits et charges nets

-24,8

-10,6

Charges financières

-20,3

-17,3

Résultat net avant impôts et intérêts minoritaires

410,4

395,4

Charge fiscale

-82,1

-80,0

Intérêts minoritaires

0,2

-1,0

Bénéfice net

328,5

314,4

Bilan consolidé

(en millions de CHF)

31 août 2018

31 août 2017

ACTIFS

 

 

 

Actifs non courants

2 409,9

2 220,2

Actifs courants

3 083,8

2 638,0

Total actifs

5 493,7

4 858,2

 

PASSIFS

 

 

 

Capitaux propres attribuables à la société mère

2 901,8

2 564,5

Intérêts minoritaires

1,9

1,3

Passifs non courants

1.103,1

1.061,7

Passifs courants

1.486,9

1.230,7

Total passifs

2 590,0

2 292,4

Total capitaux propres et passifs

5 493,7

4 858,2

Remarque relative au résultat consolidé et au bilan :

Les informations ci-dessus concernant l’état financier provisoire consolidé couvrent la période de janvier à août 2018. Elles sont basées sur un cycle de rapports interne de quatre mois, qui remplace la traditionnelle période de déclaration semestrielle. Aucun changement matériel des principes comptables et de consolidation n’a été observé. Les valeurs 2017 ont été réaffirmées suite à l’adoption des modifications IFRS 15. L’état financier provisoire doit être consulté conjointement aux états financiers annuels 2017.

Contactez-nous
Contactez-nous