Schaan (FL), 10 juillet 2018 –Hilti a été récompensé lors de l'édition 2018 du Red DotDesign Award, pour trois produits et une gamme de produits. L’entreprise a remporté le Prix du « Best of the best» de sa catégorie, ainsi qu'une distinction supplémentairepour la dernière génération de l'icône de la marque Hilti : son coffret rouge.
Le Prix du « Best of the best » a été décerné au perforateur-burineur TE 50-AVR de Hilti, gagnant de sa catégorie. Le jury a souligné « la très haute qualité du design et l'esprit pionnier de la conception » de cet outil. Il offre en effet de meilleures performances pour un poids inférieur à celui des générations précédentes. En outre, il est doté d’un système optimisé de réduction des vibrations pour une meilleure protection de l'utilisateur.
La sixième génération du coffret Hilti a également reçu un Red Dot Design Award. Le style de la célèbre mallette rouge, icône de la marque, avait été remodelé dans le cadre des efforts d’Hilti pour réviser son image. Le coffret est doté de fonctions supplémentaires, comme une poignée pivotante, qui permet de porter aisément deux mallettes d'une seule main, et d’un nouvel intérieur dont la configuration peut être personnalisée pour y placer divers accessoires.
Les autres produits Hilti à avoir été distingués par le Red Dot Award sont ceux de la nouvelle gamme d’outils hydrauliques de découpe, de sertissage et de perçage. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle gamme de produits Hilti, le jury a néanmoins considéré que son design exceptionnel méritait de recevoir un Prix. Il en est de même pour le perforateur sans fil TE 6- A36, qui a également été primé.
Les candidatures au Red Dot Award sont évaluées sur la base de critères tels que le degré d'innovation, l'ergonomie, la fonctionnalité et la qualité formelle.