Nouveau siège Hilti France à Boulogne-Billancourt

Hilti fait sa rentrée à Boulogne-Billancourt !

La société d'outillage professionnel s'installe dans les anciens locaux de La Française des Jeux

Basé depuis presque 30 ans à Magny Les Hameaux dans les Yvelines (78), le siège de la société Hilti France s’installe dans les anciens locaux de La Française des Jeux situés en plein cœur de Boulogne-Billancourt. La société Hilti fait rimer BTP avec modernité, en repensant son siège social en même temps que ses pratiques, le tout dans le cadre d’une digitalisation globale de la société. 

Un levier de transformation interne 

Journée découverte des nouveaux locaux Hilti pour les collaborateurs

Vendredi 6 septembre, la société Hilti France a organisé un jeu de piste digital géant pour que ses 400 collaborateurs découvrent le nouveau siège social, situé dans le bâtiment Antarès au 126 rue Gallieni à Boulogne-Billancourt.

Le réaménagement des 10 300m2 du bâtiment incarne un tournant dans la transformation de la société. Boulogne-Billancourt, environnement économique dynamique, proche d’un bassin d’activité reconnu, est un emplacement idéal pour repenser la société, en introduisant de nouvelles méthodes de travail plus agiles et collaboratives. 

Consciente des enjeux que peut impliquer un déménagement, la société accompagne ses collaborateurs en adoptant différents modèles de travail flexible. Le concept du Flexwork n’est pas encore très répandu dans les entreprises mais il fait pourtant partie intégrante de la stratégie Hilti. 

Le Flexwork, c’est donner la possibilité aux collaborateurs de travailler sur des horaires décalés (Flextime) mais aussi d’avoir l’opportunité d’effectuer deux jours de télétravail par semaine (Mobile Office) afin de mieux gérer leur emploi du temps et leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.  

Un environnement de travail stimulant, et fun !

Les espaces de travail ont été conçus pour créer un environnement dynamique afin d’aller vers toujours plus de flexibilité et de mobilité pour les collaborateurs. Ainsi, plusieurs salles spécifiques ont été spécialement conçues : « Creative Room » avec des tableaux en verre géants pour les projets plus créatifs, des espaces « Plug & Work » pour que les employés nomades ou ceux qui souhaitent changer d’air puissent venir se brancher, des « Phone Box » créées sur-mesure, des espaces collaboratifs où les collaborateurs peuvent venir échanger de manière informelle… 

Soucieuse du bien-être de ses employés, Hilti a également aménagé plusieurs espaces de détente et de convivialité : la « Station-H », espace gaming équipé de bornes d’arcade vintage, d’un billard, d’un babyfoot, et d’une télévision grand format pour jouer aux jeux vidéo; les « espaces lounge » dans les arrondis vitrés du bâtiment, construits comme des salons design avec une bibliothèque et des fauteuils pour venir se détendre en feuilletant les dernières sorties littéraires; enfin, la « Zen room » composée d’un fauteuil massant, réservable par les collaborateurs qui souhaitent un moment de détente. La société a également annoncé récemment que des cours de Yoga seront proposés aux collaborateurs. 

Tout le mobilier, des bureaux à la cafétéria en passant par les espaces extérieurs, a été sélectionné avec soin et s’intègre parfaitement dans l’ensemble. CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise, a accompagné Hilti France dans la définition de sa stratégie immobilière, la recherche de site, la négociation du bail, la conception et l’aménagement de son nouveau siège social. 

Thibaud Bourdon - DGA CBRE Design & Project : « CBRE est particulièrement fier d’avoir accompagné Hilti dans cette étape majeure de développement en France. Depuis la définition de la stratégie immobilière jusqu’à réalisation des espaces du nouveau siège, nous avons mis en place une équipe pluridisciplinaire qui a su accompagner Hilti sur tous les aspects du projet. La forte implication des équipes Hilti, l’intensité de sa culture d’entreprise et l’expertise complète des équipes CBRE ont permis de mener à bien un projet de transformation ambitieux, et ce dans un délai très court. » 

Le nouveau siège dispose également de trois immenses terrasses au 6ème, 7ème et 8ème étage, toutes orientées différemment et aménagées par un paysagiste pour les pauses des collaborateurs. 

Un bâtiment répondant aux dernières normes écologiques

Terrasse du 6ème étage nouveaux locaux Hilti France

Le bâtiment Antarès répond aux certifications NF HQE™ Bâtiments Tertiaires - Neuf ou Rénovation et BREEAM (méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments) qui permettent de distinguer des bâtiments dont les performances environnementales et énergétiques correspondent aux meilleures pratiques actuelles.  

Et concrètement ? Ces certifications, liées à une gestion intelligente et optimisée du bâtiment, se traduisent de plusieurs manières :  

- Une luminosité de 300 lux sur le lieu de travail (moquettes claires, murs clairs, fenêtres, extérieurs...).  

- Des lampes LED basse consommation avec détecteurs de présence.  

- Une Gestion Technique Centralisée (GTC) du chauffage et de la climatisation pour réguler la température de façon intelligente. 

- Des moquettes anti-allergènes avec absorption acoustique.  

- Des plafonds et cloisons acoustiques. 

La société souhaite également impliquer ses collaborateurs dans la responsabilité environnementale, en se dirigeant vers une politique zéro plastique (une gourde en verre pour boire aux fontaines d’eau plate et gazeuse, plus de gobelets en plastique pour le café mais des gobelets en carton recyclé, un tri sélectif mis en place à chaque étage pour remplacer les poubelles individuelles). Les collaborateurs bénéficient donc d’un siège repensé, remis à neuf et écologique.

Guillaume Aberlenc, président d’Hilti France : « Un nouvel immeuble, sans compromis, et qui va bien au-delà des standards d’aujourd’hui mais aussi (et surtout) une nouvelle façon de vivre l’entreprise ! Des terrasses et de l’air, des matériaux authentiques, de la convivialité, des espaces pour soi et pour échanger, une attention toute particulière à l’écologie… L’engagement de nos collaborateurs est notre priorité #1. Cette nouvelle étape, historique pour Hilti France, en est une démonstration supplémentaire. »  

Qui a dit que le BTP n’était pas un milieu stylé ? 

Retrouvez toutes les images

Nouveau siège Hilti France à Boulogne-Billancourt

Hall d'entrée

Téléchargez l'image
Nouveau siège Hilti France à Boulogne-Billancourt

Espace lounge

Téléchargez l'image

Espace collaboratif

Téléchargez l'image
Nouveau siège Hilti France à Boulogne-Billancourt

Espace Plug&Work

Téléchargez l'image

Terrasse du 6ème étage

Téléchargez l'image