Le présentateur Hilti annonce le concours Nuron témoignage client

Votre avis sur Nuron

Partagez votre expérience avec Nuron et recevez un cadeau Hilti !

Votre avis est précieux pour nous et pour les autres utilisateurs. ​Nous vous proposons de nous partager vos commentaires, astuces ou démonstration en vidéo. Si votre vidéo est sélectionnée, nous la partagerons sur nos réseaux sociaux et vous recevrez en cadeau un Trolley Hilti pour les 20 premier.e.s participant.e.s. ​

Retrouvez tous les détails dans les liens ci-dessous.​ Nous comptons sur votre participation !

Comment participer ?

1. Inscrivez-vous pour participer

Complétez ce court formulaire avant le 14 mai 2023 pour participer à notre concours

S'inscrire

2. Filmez-vous avec votre produit Nuron

Icon vidéo

Donnez votre avis, faites une démonstration, partagez vos trucs et astuces

Prérequis pour participer au concours Conseils avant de tourner votre vidéo

3. Envoyez votre vidéo

Icon enveloppe

Envoyez-nous la vidéo depuis le lien ci-dessous avant le 14 mai 2023​

Envoyer votre vidéo

4. Recevez votre trolley Hilti

Icon trolley hilti

Si votre vidéo est sélectionnée, vous recevrez le trolley Hilti (pour les 20 premières vidéos sélectionnées)​ 

Consulter les conditions de participation
Présentateur Hilti introduit ses conseils pour réaliser une bonne vidéo pour le concours Hilti Nuron
Présentateur Hilti introduit ses conseils pour réaliser une bonne vidéo pour le concours Hilti Nuron

Nos conseils pour réaliser votre vidéo

  • Soyez honnête et instructif : Nous ne recherchons pas un argumentaire de vente mais votre avis d’expert en tant que professionnel. Choisissez un scénario de test réaliste et rendez-le instructif. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre outil NURON ? Pourquoi et comment facilite-t-il les travaux difficiles et exigeants ?

  • Choisissez les meilleurs angles de vue : Assurez-vous que l'on voit de près comment vous utilisez l'outil de test.

  • Utilisez le bon cadrage et de la musique libre de droits : La vidéo doit durer entre 30 secondes et 5 minutes. Si vous utilisez de la musique, assurez-vous qu'elle est libre de droits.

  • Attachez de l'importance à l'éclairage et au son : veillez à ce que vous et l'outil soyez bien visibles. Testez le son avant de commencer à filmer. Un bon emplacement peut faire toute la différence.

  • Posez votre téléphone ou caméra sur un endroit stable et plat. Utilisez un trépied si possible ou demandez l'aide de quelqu'un pour vous filmer.

  • Montrez les outils sous leur « bon côté » : la vidéo doit montrer le logo Hilti et le nom du modèle.
  • N'oubliez pas de porter vos équipements de protection !

 

FAQ

Qu’est-ce que le jeu "Votre avis sur NURON en vidéo"?

Nous vous proposons de nous envoyer en vidéo votre témoignage d’utilisateur d’un produit Nuron, que ce soit en démonstration, en explications, en partage d’expériences. Si votre vidéo répond aux critères, nous vous enverrons une récompense pour vous remercier.

Qui peut participer à ce jeu ?

Cette campagne est exclusivement ouverte aux entreprises artisanales du secteur du bâtiment, c’est-à-dire à toute personne physique majeure travaillant pour une société dans le bâtiment pouvant justifier d’un numéro de SIRET et immatriculée en France métropolitaine, à l’exception du personnel du groupe HILTI et Plateforme du Bâtiment, ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la mise en place de ce jeu.

De quoi puis-je parler dans ma vidéo ?

Vous êtes un utilisateur satisfait d’un produit Nuron ? Parlez-en simplement, comme si vous en parliez à un ami qui ne connait pas le produit. Voici quelques idées : Comment et pour quelles applications l’utilisez-vous ? Pourquoi avoir choisi ce produit plutôt qu’un autre ? Si vous aviez la version précédente de l’outil, parlez de ce qui a évolué entre les deux. Faites une démonstration, les images sont parlantes. Donnez votre avis d’expert, pas un avis de commercial, soyez naturel. 

Quels équipements de protection individuelle dois-je porter ?

Vous devez suivre toutes les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation de l'outil Nuron. La notice d'utilisation est jointe à l'outil lors de l’achat.

Les lunettes et les gants sont obligatoires et nous recommandons le port d’un masque si vous faites une démonstration avec de la poussière. Enfin, un casque ou des bouchons d’oreilles si vous faites une application bruyante. 

Sans ces équipements de sécurité, votre vidéo ne sera pas sélectionnée.

Avez-vous des conseils à me donner pour créer une bonne vidéo ?

Vous pouvez retrouver tous nos conseils ici

Puis-je utiliser de la musique pour ma vidéo ?

Dans ce cas, vous ne devez utiliser que de la musique libre de droits et sous licence libre. Nous recommandons d'utiliser Google pour trouver de la musique adaptée et faisant une recherche sous « musique libre de droits et sous licence libre ».

Quelle doit être la durée de la vidéo ?

Entre 30 secondes et 5 minutes.

Quel doit être le format de la vidéo ?

Il est recommandé de tourner votre vidéo au format paysage (horizontal). La taille du fichier ne doit pas dépasser 300 MB.

Où et quand dois-je envoyer ma vidéo ?

Vous devez nous envoyer votre vidéo via ce lien avant le 14 mai 2023, 23h59.

Que se passe t-il après le chargement de la vidéo sur le site ?

Nous étudions toutes les vidéos reçues, vérifions si elles sont conformes aux critères mentionnés dans les conditions de participation. Que votre vidéo soit sélectionnée ou non, nous vous contacterons. 

Quand et comment recevoir ma récompense ?

Si votre vidéo fait partie des 20 premières vidéos sélectionnées, vous recevrez alors en récompense un trolley – boîtes à outils Hilti, par voie postale. Nous vous demanderons cette adresse lorsque nous vous contacterons pour l’annonce du gain.

Que devient ma vidéo après avoir été postée sur les réseaux sociaux Hilti ?

Hilti se réserve le droit de la réutiliser une ou plusieurs autres fois, sur ses réseaux sociaux France et dans les autres pays où Hilti est présent, conformément aux conditions disponibles ici.

Comment suivre l'état de ma demande de participation ?

Il n'y a pas de suivi de l'avancement du traitement des demandes étant donné que nous traitons chacune demande séparément. Nous vous informerons toutefois de toutes les étapes importantes en temps utile.

Je ne souhaite plus participer. Puis-je me désinscrire ?

Vous pouvez retirer votre participation à tout moment. Il suffit pour cela de nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : hiltinews.fr@hilti.com en expliquant la situation. 

Que se passe-t-il si je ne poste pas de vidéo ?

Si vous ne postez pas de vidéo (avant le 14 mai 2023, 23h59), votre participation sera automatiquement annulée. 

Qui puis-je contacter si j’ai des questions ?

Si vous avez des questions qui n'apparaissent pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hiltinews.fr@hilti.com