Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Règlement du jeu concours Facebook : Finale Championnat du monde

Ce jeu concours est organisé par la société Hilti France

La société Hilti France, SAS au capital de 25 908 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 971 204 052 et dont le siège social est situé au 1 rue Jean Mermoz 78 778 Magny-les-Hameaux, ci-après dénommée « la société organisatrice », organise un jeu-concours gratuit, sans obligation d’achat, du 13 juillet au 15 juillet 2018 inclus sur sa page Facebook, dont les modalités générales sont décrites dans le règlement ci-dessous (ci-après le « Jeu-concours « Finale Championnat du monde» »).

Il est précisé que le présent règlement est disponible à l’adresse suivante : https://www.hilti.fr/content/hilti/E2/FR/fr/entreprise/presse-actualites/reglements-jeux-concours/reglement-finale-championnat-du-monde.html
 

Règle 1 : Participation

Le Jeu-concours « Finale Championnat du monde » est ouvert gratuitement et sans obligation d’achat à raison d’une seule participation par candidat, aux résidants en France métropolitaine exclusivement. Toute participation additionnelle d’un même candidat (même compte Facebook) sera rejetée.

Ne peuvent toutefois pas participer à ce Jeu-concours : les personnes salariées de la société organisatrice ou de ses partenaires Point. P et Plateforme du Bâtiment ainsi que les personnes ayant contribué à la mise en place du Jeu-concours.

La participation au Jeu-concours « Finale Championnat du monde » implique l’acceptation préalable sans réserve du présent règlement dans son intégralité, ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables en France.

Toute fraude aux dispositions ci-dessus énoncées entraîne l’invalidation du candidat et le rejet de sa participation.

Règle 2 : Déroulement du jeu concours

Le Jeu-concours se déroulera sur la période du 13 au 15 juillet 2018 inclus.

Pour participer au Jeu-concours, les participants devront se connecter à leur compte personnel Facebook, se rendre sur la page Facebook Hilti France https://www.facebook.com/HiltiFr,  « liker » le post du 13 juillet 2018 et pronostiquer le résultat du match du championnat du monde par un commentaire sur le post.

Ce n’est qu’une fois que ledit commentaire est en ligne que la participation au Jeu-concours du candidat est prise en compte.

Les lots seront envoyés aux gagnants à la suite du jeu concours, à partir du 17 juillet 2018.  

Règle 3 : Détermination des gagnants

Les 3 gagnants seront déterminés par tirage au sort parmi les bonnes réponses dans les commentaires.

Les gagnants seront informés par publication de leurs identifiants Facebook sur la page Facebook de Hilti et invités à prendre contact avec Hilti par message privé pour recevoir leur lot.

Règle 4 : Dotations

Les gagnants tirés au sort le 16 juillet 2018 seront au nombre de 3.

Les 3 lots mis en jeu sont constitués d’un ballon de football Hilti.

La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre d'autres objets ou prestations quelle que soit leur valeur, ni même contre des espèces.

Si un gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de son lot, il n'aurait droit à aucune compensation.

La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre d'autres objets ou prestations quelle que soit leur valeur, ni même contre des espèces. Si un gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de son lot, il ne pourrait céder son lot à quiconque et n'aurait droit à aucune compensation.

Les gagnants qui n’auraient pas pris contact avec Hilti dans les 8 jours à compter de leur invitation par Hilti seront disqualifiés et leur dotation sera perdue.

Règle 5 : Responsabilité

La société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable si, en cas de force majeure ou plus généralement pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’opération, ses modalités et/ou les lots devaient être en partie ou en totalité reportés, modifiés ou annulés.

Elle ne saurait en particulier être tenue responsable d’un quelconque incident issu d’un problème de connexion ou de transmission sur internet, notamment en cas de bug informatique.

Il est précisé que le Jeu-concours « Finale Championnat du monde » n’est ni géré ni parrainé par Facebook, dont la responsabilité ne saurait être engagée à l’occasion du déroulement dudit jeu-concours.

Règle 6 : Contestations

La société organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura triché, fraudé, truqué ou troublé les opérations décrites par le présent règlement ou aura tenté de le faire.

Une personne qui aurait triché sera de plein droit déchue de tout droit à obtenir un lot.

Le présent règlement est soumis aux dispositions de la loi française.

Le cas échéant, tout litige sera soumis au Tribunal compétent.

Règle 7 : Loi informatique et liberté

Les données personnelles que la société organisatrice pourra être amenée à recueillir dans le cadre Jeu-Concours « Finale Championnat du monde » sont destinées à la société organisatrice et à la seule fin de la prise en compte de la participation des candidats et de l’attribution et l’envoi des lots aux gagnants.

Ces informations pourront être transmises aux prestataires techniques et aux sociétés chargées par la société organisatrice de l’envoi ou du transport des lots.

Conformément aux dispositions légales en matière de protection des données personnelles, et notamment à l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives le concernant, qu’il peut exercer auprès de la société organisatrice.

Toute demande doit alors être adressée à FRTeamServiceCommunication@hilti.com.

L’exercice par un candidat de son droit de suppression des données le concernant avant la fin de la période du Jeu-concours « Finale Championnat du monde » entraînera l’annulation de sa participation.    

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contactez-nous