Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Règlement du jeu concours SR 6-A22 organisé par la société Hilti France

outillage professionnelle haut de gamme sr 6-a22

La société Hilti France, SAS au capital de 25 908 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 971 204 052 et dont le siège social est situé au 1 rue Jean Mermoz 78 778 Magny-les-Hameaux, ci-après dénommée « la société organisatrice », organise un jeu-concours gratuit, sans obligation d’achat, du 12 au 28 octobre 2018 sur sa page Facebook, dont les modalités générales sont décrites dans le règlement ci-dessous.

Règle 1 : Participation

Le Jeu-concours SR 6-A22 est ouvert gratuitement et sans obligation d’achat à raison d’une seule participation par participant, aux résidants France métropolitaine exclusivement. Toute participation additionnelle sera rejetée.

Ne peuvent toutefois pas participer à ce Jeu-concours : les personnes salariées de la société organisatrice ou de ses partenaires Point. P et Plateforme du Bâtiment ainsi que les personnes ayant contribué à la mise en place du Jeu-concours.

La participation au Jeu-concours SR 6-A22 implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables en France.

Toute fraude aux dispositions ci-dessus énoncées entraîne l’invalidation du candidat.

Règle 2 : Déroulement du jeu concours

Le Jeu-concours se déroulera sur la période du 12 au 28 octobre 2018 inclus.

Pour participer au Jeu-concours, les participants devront se rendre sur la page Facebook Hilti France https://www.facebook.com/HiltiFr, liker le post du 12 octobre 2018 et poster une photo du consommable correspondant à la SR 6-A22 dans les commentaires du post. Ce n’est qu’une fois que le commentaire est en ligne que la participation au tirage au sort est prise en compte.

Les lots seront envoyés à la suite du jeu concours, à partir du 5 novembre 2018

Retrouvez-nous sur Facebook

Rendez-vous sur Facebook pour participer au jeu concours

Participer au jeu concours

Règle 3 : Détermination des gagnants

Les 10 gagnants seront déterminés par tirage au sort parmi les photos postées en commentaire via le site Social Shaker.

Règle 4 : Dotations

Les 10 gagnants tirés au sort se verront remettre un coffret de consommable Hilti.

La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre d'autres objets ou prestations quelle que soit leur valeur, ni même contre des espèces. Si un gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de son lot, il n'aurait droit à aucune compensation.

La dotation ne pourra en aucun cas être échangée contre d'autres objets ou prestations quelle que soit leur valeur, ni même contre des espèces. Si un gagnant ne voulait ou ne pouvait prendre possession de son lot, il n'aurait droit à aucune compensation.

Les gagnants qui n’auraient pas pris contact avec Hilti dans les 8 jours à compter de leur invitation par Hilti seront disqualifiés et leur dotation sera perdue.

Règle 5 : Responsabilité

La société organisatrice ne pourra être tenue pour responsable si, en cas de force majeure ou plus généralement pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’opération, ses modalités et/ou les lots devaient être en partie ou en totalité reportés, modifiés ou annulés.

Elle ne saurait en particulier être tenue responsable d’un quelconque incident issu d’un problème de connexion ou de transmission sur internet, notamment en cas de bug informatique.

Il est précisé que le Jeu-concours SR 6-A22 n’est ni géré ni parrainé par Facebook, dont la responsabilité ne saurait être engagée à l’occasion du déroulement dudit jeu-concours.

Règle 6 : Contestations

La société organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura triché, fraudé, truqué ou troublé les opérations décrites par le présent règlement ou aura tenté de le faire. Une personne qui aurait triché sera de plein droit déchue de tout droit à obtenir un lot.

Le présent règlement est soumis aux dispositions de la loi française. 

Règle 7 : Loi informatique et liberté

Les données personnelles que la société organisatrice pourra être amenée à recueillir dans le cadre Jeu-Concours SR 6-A22 sont destinées à la société organisatrice et à la seule fin de la prise en compte de la participation des candidats et de l’attribution et l’envoi des lots aux gagnants.

Ces informations pourront être transmises aux prestataires techniques et aux sociétés chargées par la société organisatrice de l’envoi ou du transport des lots.

Conformément aux dispositions légales en matière de protection des données personnelles, et notamment à l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives le concernant, qu’il peut exercer auprès de la société organisatrice. Toute demande doit alors être adressée à FRTeamServiceCommunication@hilti.com. L’exercice par un candidat de son droit de suppression des données le concernant avant la fin de la période du Jeu-concours SR 6-A22 entraînera l’annulation de sa participation. 

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contactez-nous