Issu d’une formation universitaire en Génie Civil, Gurvan Crocq a réalisé un stage de 3 mois au sein du cabinet de Maitrise d’Œuvres Cap Structures à Paris en 2015. Durant cette période, il a travaillé sur divers projets tertiaires.
En 2016, Gurvan a réalisé son stage de fin d’études de l’UPEM au sein de l’entreprise Bouygues Bâtiment Île-de-France, secteur Rénovation Privée, en tant qu’Ingénieur Structures Béton en exécution, où il a réalisé des études de ferraillage ; tout en développant dans le cadre de son PFE un module de vérification des armatures pour la tenue au feu des poutres selon l’EN-1992-1-2.
A la suite de cela, il a choisi de poursuivre sa formation au CHEC (Centre des Hautes Etudes de la Construction) afin d’approfondir ses connaissances des structures métalliques via la filière CHEM.
Au terme de cette formation spécialisante et professionnalisante, il a intégré Hilti au poste d’Ingénieur Conseil au sein du Service Technique afin d’apporter son soutien aux maîtres d’œuvres et aux installateurs dans leurs choix, notamment par la réalisation d’études en vue d’optimiser des systèmes de supportage ou des planchers mixtes.