Le forage diamant simple et efficace

Notre système de forage diamant, le plus polyvalent du marché, devient intelligent et connecté

Le recycleur d’eau DD-WMS 100 et la carotteuse portative diamant DD 150-U sont désormais connectés via Bluetooth® de sorte que la totalité du système est commandée et contrôlée sur l’affichage numérique de la carotteuse.

Un grand pas en avant pour simplifier le forage diamant dans le béton.

Technicien de chantier utilisant une carotteuse diamant

Les principales difficultés du forage diamant sur le chantier concernent la manipulation des outils, la gestion de l’eau et les coûts liés au temps d’installation. Nous avons donc souhaité le rendre aussi simple que possible, grâce à des produits innovants et à une solution de gestion de parc incluant les outils et couronnes Hilti, ainsi que la formation et une assistance sur site. Cette solution va faciliter votre travail et accroître votre productivité comme jamais auparavant.

Forez en toute simplicité

Le forage diamant peut être fastidieux. Il faut préparer une réserve d’eau, la transporter jusqu’au lieu de carottage et en régler le débit, fixer la couronne et nettoyer le chantier sali par les laitances.
Notre solution complète est conçue pour rendre le forage diamant moins complexe. Il vous suffit de positionner la colonne, de fixer la carotteuse et d’insérer la couronne. Grâce à notre recycleur d’eau, vous n’avez plus à vous occuper de l’alimentation en eau ni de la collecte des boues.

Le réseau Bluetooth® de la carotteuse électrique DD 150-U et du recycleur d'eau DD-WMS 100 permet de réaliser beaucoup plus de trous avec un seul remplissage et d’accroître la durée de vie du filtre. Toute modification de statut du système de recyclage vous est immédiatement notifiée sur l’écran de la DD 150-U. Vous n’aurez plus à penser au remplacement des sacs filtrants ou à l’ajout d’eau.

Solution de forage diamant Hilti

Comment installer la carotteuse et la faire fonctionner

1/ Fixez la colonne de forage, puis montez l’outil

Placez la carotteuse à l’endroit de forage prévu, fixez le collecteur d’eau et raccordez le tuyau du DD-WMS 100 pour un carottage pratiquement sans éclaboussures. Fixez la couronne sur le mandrin à connexion rapide. Vous voilà opérationnel en un rien de temps !
Le DD-WMS 100 peut contenir jusqu’à 15 litres d’eau et se déplace aisément grâce à ses roulettes jusqu’au lieu de travail. Le système de filtrage nettoie et recycle l’eau pendant le perçage et transforme ainsi les 15 litres du réservoir en 100 litres, pour vous permettre de réaliser des carottages toute la journée sans avoir à recharger en eau. Les longs tuyaux, les gros réservoirs d’eau et les allées et venues dans les escaliers ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

2/ Connectez le système de forage diamant au Bluetooth®

Établissez une connexion Bluetooth® entre le DD-WMS 100 et la DD 150-U. L’écran de la carotteuse diamant indique l’état du filtre ainsi que le niveau d’eau du WMS. Vous savez immédiatement s’il manque le sac filtrant ou s’il n’y a pas assez ou même trop d’eau. La connexion Bluetooth® permet d’augmenter la capacité du réservoir et celle du filtre.

3/ C’est parti pour une journée de carottage

Lorsque la carotteuse électrique et le recycleur d’eau sont connectés, la pompe ne fonctionne que si le moteur tourne. Une fois que tout est en place, c’est parti pour une journée de carottage sans avoir à recharger en eau. De plus, le recycleur permet de préserver le lieu de travail des poussières et éclaboussures. Ainsi, plus besoin de nettoyer une fois le travail terminé.

Une carotteuse connectée

Système de forage diamant DD 150-U

Nos outils ont longtemps été équipés de LED pour vous aider lors de vos travaux de carottage dans le béton armé. Notre gamme d'outillage électroportatif est désormais dotée d’un affichage qui vous permet de travailler plus longtemps et dans de meilleures conditions.

  • Plusieurs fonctions et écrans guident l’utilisateur dans les différentes étapes de l’application, du montage au perçage, sans oublier la traçabilité des travaux effectués
  • Installée sur votre smartphone ou tablette, l’application Hilti Connect vous permet de mieux comprendre l’historique des utilisations de l’outil , de bénéficier d’un dépannage instantané et de conseils de notre équipe
Ecran de la carotteuse DD 150-U

Téléchargez Hilti Connect pour tout savoir sur l’état de votre outil et sur son utilisation

L’application pour smartphone Hilti Connect vous permet de connecter votre carotteuse sur bâti électrique avec le recycleur d’eau DD-WMS 100 et ainsi de suivre l’utilisation de votre outillage professionnel sur le chantier.

Bénéficiez d’une assistance sur site

Vous avez besoin d’une formation pour votre nouvel équipement de forage diamant ? Nos experts sont là pour vous aider. Ils se rendent sur votre chantier pour vous montrer comment installer la carotteuse électrique, raccorder l’alimentation en eau et positionner la pompe à vide de façon à l’utiliser en toute confiance. Ils vous montrent également à quel point il est facile de remplacer les fûts de vos couronnes, pour vous permettre d’économiser du temps et de l’argent.

Technicien effectuant des forages au diamant dans un mur de briques

Supprimez les coûts imprévus avec notre service de gestion de parc

Système de forage carottage diamant

Que diriez-vous de pouvoir identifier tous les outils électroportatifs que vous avez réellement dans votre parc ? Combien de carotteuses sur bâti avez-vous ? Et si vous pouviez éviter les réparations à répétition qui vous coûtent cher ? Vous en avez assez des machines qui disparaissent sur les chantiers et que vous devez racheter ?

La gestion de parc machines est le service qu’il vous faut !

Nous mettons à votre disposition nos innovations pour une durée adaptée à vos besoins (de 24 à 60 mois). En fin de contrat, les outils seront retournés et remplacés par nos dernières technologies.

 

> En savoir plus sur notre service de gestion de parc

Une solution complète

Carotteuse au diamant DD 150-U

Système de forage diamant DD 150-U

Que ce soit dans le béton pour faire passer des tuyaux ou des chemins de câbles ou bien dans la maçonnerie pour poser des éléments de plomberie, de chauffage et de climatisation, notre appareil de forage polyvalent peut réaliser des trous de 162 mm. Il s’utilise à main ou sur bâti pour des forages dans le béton ou des carottages à sec dans la maçonnerie.

En savoir plus
Recycleur d’eau DD-WMS 100

Recycleur d’eau DD-WMS 100

La vitesse est la clé de la productivité. Grâce à notre recycleur d’eau DD-WMS 100, vous pouvez gagner énormément de temps sur vos chantiers de construction puisqu’un seul remplissage du réservoir suffit pour toute la journée.

En savoir plus
Fût pour carotteuse

Fût pour carotteuse

Le X-fût est facile à retirer et à remplacer. S’il se coince dans le matériau, on peut le dégager facilement en le tournant. Notre consommable diamant propose de nombreux diamètres de forage possibles ; couronnes de 52 à 202 mm de diamètre avec une longueur utile jusqu’à 430 mm

En savoir plus
Pompe à vIde pour le forage diamant DD VP-U

Pompe à vide DD VP-U

Grâce à la pompe à vide DD VP-U, vous n’avez pas besoin de cheviller la colonne. Il suffit de la positionner et c’est tout !

En savoir plus

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. Toute utilisation de ces marques par le Groupe Hilti s’effectue sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.