Application de rainurage pour les électriciens

Gagnez en productivité tout en préservant votre santé

Rainurage mur avec la rainureuse DCH 150-SL reliée à l'aspirateur VC 40-X

Entre pros, pas besoin de vous rappeler tous les avantages de la rainureuse. Vous le savez, c’est l’outil professionnel indispensable sur tous vos chantiers, pour le passage de câbles ou les saignées d’encastrement par exemple.
Bien choisie, elle vous fait économiser un temps précieux, vous fait gagner en productivité et offre un travail de grande précision.  

Pourtant, si efficace soit-il, le rainurage présente un inconvénient majeur : les émissions importantes de poussières qu’il génère. Ces dernières affectent votre efficacité, nuisent à votre confort de travail et, surtout, ont des conséquences néfastes à long terme. 

Pour gagner en productivité sans jouer avec votre santé il est donc essentiel d’être bien équipé : on fait le point ! 

Rainurer n'a jamais été aussi rapide

zoom sur la rainureuse DCH 150-SL en action sur un mur béton

Les électriciens le savent : les opérations de rainurage sollicitent beaucoup les outils, ce qui conduit souvent à leur usure prématurée.
Les conséquences ? Un rythme de travail ralenti, un inconfort à court terme et des risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) à plus long terme. Sans parler du budget !

Pour éviter la détérioration de votre matériel, il est essentiel de choisir une rainureuse fiable et performante comme la DCH 150-SL. Elle vient de remplacer le modèle DC SE 20 qui s'imposait depuis plusieurs années comme LA référence des électriciens ; on en reparle dans quelques instants…  

Vous pouvez également compter sur la longévité des disques diamant SP ou SPX qui allient performance, rapidité et confort.
Avec eux, vous passez à la vitesse supérieure grâce à une coupe facile et précise, quel que soit le matériau travaillé (silex, béton armé ou standard, brique, maçonnerie, pierre de taille). Cerise sur le gâteau, la conception des disques a été pensée afin de limiter bruits et échauffements pour une utilisation plus confortable ! 

Pour rainurer en toute sérénité, il est important d’avoir les bons outils. En choisissant bien son matériel selon le support utilisé, on s’assure de la rapidité et du confort de travail. C’est un véritable plus pour la rentabilité de l’activité !

Guillaume Lourdin
Chef de marché Hilti

Please enter alternative text here (optional)

Pour votre santé, mettez la poussière au tapis !

Si la poussière va généralement de pair avec vos travaux de rainurage, ce n’est pas une raison pour en minimiser les impacts sur votre santé. Il y a en effet de quoi s’inquiéter !

Les grosses quantités de poussière présentes sur un chantier peuvent entrainer, pour vous et vos équipes, des conséquences telles que :

  • Visibilité réduite augmentant le risque de blessures
  • Irritations et allergies (asthme, eczéma)
  • Affections importantes des poumons et du système respiratoire

En tant qu'électricien, savez-vous que vous êtes particulièrement exposés à ces risques ?
Puisque votre santé est une priorité absolue, nous avons conçu des aspirateurs de chantier efficaces et robustes pour vous offrir un meilleur confort de travail. 

Par exemple, le VC 20L-X est l’un de nos aspirateurs vedettes pour le nettoyage (sec et humide) dans des conditions de chantier extrêmes grâce à sa capacité de stockage importante (jusqu’à 15 L). Son poids « plume » de seulement 10 kg vous permet de l’avoir toujours à portée de main pour mettre la poussière au tapis !
Nous vous recommandons aussi le modèle universel VC 20M-X pour la poussière de silice cristalline (issue du grès, béton, mortier, carrelage …). 

Électriciens : ne faites aucun compromis entre précision et efficacité !

Rainureuse DCH 150-SL

L’époque où les rainures devaient être creusées au marteau et au burin sur les matériaux durs est (heureusement) révolue. Si les rainureuses Hilti sont devenues, au fil des années, des incontournables de la « boite à outils » des électriciens, c’est parce qu’elles ne font aucun compromis entre précision et efficacité.  

La référence, c’est incontestablement la rainureuse DCH 150-SL ! Robuste et puissante, elle permet de rainurer jusqu’à 50 x 50 mm sur tous les types de matériaux (béton, maçonnerie, pierre, asphalte, etc.). Parfait pour le passage de câbles et les saignées d’encastrement.

Grâce à sa poignée ergonomique sécurisée, les électriciens disent généralement que sa prise en main est confortable quelle que soit la position de travail. Et ça, au quotidien, ça fait la différence ! 

Le clou du spectacle ? En l’utilisant directement avec un aspirateur compatible (voir nos modèles VC 20M-X et VC 20L-X), elle n’émet quasiment pas de poussière lors de son utilisation. 

Voilà un outil durable conçu pour les électriciens les plus exigeants. 

Couverture du guide Pros de l'élec

Les pros de l'élec

Retrouvez tous nos conseils dans le guide pour réussir vos chantiers