Dilatation thermique : comment concevoir un supportage qui absorbe les mouvements des réseaux ?
La dilatation thermique constitue un risque réel pour les réseaux de tuyauterie et leur supportage lorsqu’elle n’est pas anticipée. Dans cet article, l’objectif est de donner les clés pratiques pour concevoir un système capable d’absorber les mouvements de dilatation sans reporter les efforts sur les supports, les ancrages ou les structures.

De la théorie à la pratique
1. Calculer la dilatation thermique : le point de départ incontournable
En pratique, la dilatation d’une tuyauterie dépend toujours des mêmes paramètres : sa longueur, le matériau dont elle est constituée et l’écart de température entre la pose et le fonctionnement. Un tronçon court engendrera des déplacements limités, tandis qu’un réseau long peut générer des mouvements significatifs qu’il faudra impérativement guider ou absorber. De la même manière, plus la température du fluide à l’intérieur du tube est élevée par rapport à la température de pose, plus la dilatation sera marquée. Enfin, le matériau joue un rôle déterminant : à longueur et variation de température identiques, un tube en PVC se dilate environ cinq à six fois plus qu’un tube en acier.
Formule de base : ΔL = α × L × ΔT
Où :
ΔL = Allongement du tube
α = coefficient de dilatation du matériau
L = longueur initiale du tube
ΔT = variation de température
Ce calcul simple permet déjà d’identifier si l’on parle de quelques millimètres tolérables… ou de déplacements nécessitant une stratégie dédiée.
2. Comprendre le principe fondamental : diriger le mouvement
La question n’est pas d’empêcher la dilatation, mais de la maîtriser.
Un réseau de tuyauterie doit toujours être conçu autour de trois fonctions complémentaires :
Bloquer le mouvement à un endroit maîtrisé
Autoriser le déplacement ailleurs
Absorber la dilatation sans générer d’efforts parasites
Sans cette logique, l’allongement thermique se transforme en effort axial, repris directement par les supports et les ancrages.
3. Le rôle clé des points fixes
Un point fixe a pour rôle de bloquer les déplacements axiaux de la tuyauterie et de reprendre les efforts liés à la dilatation thermique. Il permet ainsi de maîtriser la direction dans laquelle le tube se dilate.
Bonnes pratiques :
Prévoir une zone de compensation entre deux points fixes (cf. paragraphe 5)
Les positionner avant les changements de direction
S’assurer que le point fixe et ses ancrages sont dimensionnés pour reprendre l’effort axial calculé
Un point fixe mal positionné ou sous-dimensionné annule toute la logique de conception.
4. Curseur à glissiere : laisser la tuyauterie se déplacer
Entre un point fixe et une zone de compensation, la tuyauterie doit pouvoir se déplacer librement.
Les curseurs à glissières permettent :
de reprendre les charges verticales
tout en autorisant le déplacement axial lié à la dilatation
le frottement réel (au niveau du curseur)
la continuité du guidage et l'alignement des supports pour éviter les efforts transversaux
Un appui qui bloque involontairement devient un point fixe non maîtrisé.
5. Absorber la dilatation : zones de compensation
Lorsque la géométrie du réseau ne permet pas d’absorber naturellement les déplacements, il faut prévoir une zone de compensation, qui peut être :
Naturelle : lyres et coudes
Les lyres et les coudes permettent d’absorber la dilatation thermique en introduisant de la "souplesse" dans le tracé de la tuyauterie. Lorsqu’un tube se dilate, ces formes géométriques se déforment légèrement et transforment l’allongement axial en déplacements latéraux maîtrisés, réduisant ainsi les contraintes transmises aux supports et aux points fixes.
Artificielle : compensateurs de dilatation
Le compensateur de dilatation, également appelé manchon de dilatation, est un dispositif destiné à absorber les variations de longueur (dilatation) des tuyauteries.
La dilatation doit être guidée au moyen de deux ou trois supports correctement dimensionnés, disposés de part et d’autre du compensateur à une distance appropriée, afin de maîtriser le déplacement axial de la tuyauterie. À proximité immédiate du compensateur, un guidage axial permet de canaliser ce mouvement dans une direction maîtrisée et d’éliminer les déplacements parasites.
Le choix dépend :
de la place disponible
de l’amplitude de déplacement
des contraintes de maintenance et de durabilité
Un compensateur ne remplace jamais une réflexion globale sur les points fixes et les appuis.
6. Intégration dans la conception (et le BIM)
La gestion de la dilatation thermique doit être intégrée dès le dimensionnement des supports, dans la maquette BIM lorsqu’elle est utilisée, et lors de la coordination avec les autres lots. Cette approche permet d’anticiper les réservations, d’éviter les interférences et de fiabiliser l’exécution sur chantier.
7. Erreurs courantes à éviter
En pratique, certaines idées reçues et mauvaises habitudes reviennent fréquemment et compromettent la bonne gestion de la dilatation thermique.
Ajouter des points fixes « par sécurité », sans logique globale de dilatation
Considérer qu’un support standard suffit pour reprendre les efforts axiaux
Négliger les frottements sur les appuis glissants, souvent sous-estimés
Installer un compensateur sans stratégie claire de guidage
Aborder la dilatation thermique trop tard, uniquement au moment du chantier
La dilatation thermique n’est ni un détail ni un problème secondaire.
Lorsqu’elle est calculée, dirigée et absorbée correctement, elle devient un paramètre parfaitement maîtrisé du projet.
Un supportage bien conçu n’est pas celui qui résiste à la dilatation, mais celui qui travaille avec elle.
Pour aller plus loin sur les fondamentaux du sujet, retrouvez notre article précedent, à lire en complément où nous expliquons pourquoi pourquoi la dilatation thermique constitue un risque réel pour les réseaux de tuyauterie et leur supportage lorsqu’elle n’est pas anticipée.
Pour approfondir le sujet, explorez notre rubrique Supportage sur Engineering Center !
Pour connaître les dernières nouvelles en matière de solutions d'ingénierie et d'innovations, suivez-nous sur LinkedIn.
Et pour de plus amples informations, veuillez contacter votre ingénieur terrain Hilti qui sera en mesure de vous aider !