Le béton résiste très mal à la traction. C’est pourquoi, lorsqu’il est soumis à ce type de contraintes, le béton fissure.
Il existe différents types de fissuration. Celles que nous appellerons accidentelles qui sont liées au retrait, à la sédimentation, etc… et celles que nous appellerons structurelles : conformément au modèle des bielles et tirants de l’Eurocode 2, un élément de béton armé soumis à de la flexion ou à de la traction fissure.
Les chevilles sont concernées par la présence de fissures car dans les cas de fissuration évolutive dans un élément de béton, il y a une grande probabilité pour que celle-ci intercepte la position de la cheville, en raison notamment :
- Des efforts supplémentaires apportées au béton liés à la précontrainte et au chargement de l’ancrage ;
- Du trou de la cheville qui apporte un champ de concentration de contraintes.