- Accueil
- Entreprise
- Presse & actualités
- Etude exosquelette
Etude sur l'exosquelette Hilti
Diminution de la fréquence ressentie des douleurs
Boulogne-Billancourt, le 26 juin 2025 – Les résultats de la première étude indépendante réalisée en France, en collaboration avec l’Institut de Thérapie Manuelle et Physiothérapie (ITMP) et avec le soutien de l’OPPBTP, ont été menés pour Hilti France, innovateur en matière d'outils, de technologies, de logiciels et de services pour le secteur de la construction. Cette étude s’est intéressée aux effets de l’usage des exosquelettes sur la santé et la performance des utilisateurs.
Elle confirme une réduction des douleurs exprimées, aussi bien au niveau des membres supérieurs qu’inférieurs, sans report de charge ni perte de productivité. Fort de ces résultats encourageants, Hilti va étendre la commercialisation de la nouvelle version de son exosquelette des épaules, l’EXO-S à de nouveaux secteurs en plus du BTP comme l’industrie ou encore l’énergie.
Une étude inédite
Menée sur un temps long
Fortement engagé en matière de prévention et préservation de la santé des compagnons dans le secteur du BTP, Hilti a lancé dès 2020 une première génération d’exosquelette, le EXO-01 dont la vocation était de soulager les efforts à réaliser lors de travaux nécessitant de lever les bras au-dessus des épaules. Si de nombreuses études avaient été menées à l’occasion de sa conception, il n’en existait pas à ce jour explorant les effets à l’occasion d’une utilisation sur le long terme.
Pour mieux connaitre ces derniers, et recueillir des données générales sur l’amélioration du confort au travail, Hilti a lancé une étude inédite avec l’expertise de l’OPPBTP et de l’Institut de Thérapie Manuelle et Physiothérapie (ITMP).
Cent soixante et un professionnels du bâtiment travaillant dans des entreprises allant du grand groupe à la PME, et clients de Hilti, ont été équipés d’exosquelettes et suivit pendant un an. L’étude a été réalisée grâce à des questionnaires remplis par 40 de ces professionnels.
Une intégration prometteuse
Pour plus du tiers des utilisateurs, leur usage de l’exosquelette a correspondu à la durée de la mise à disposition de ce dernier, soit 12 mois, montrant de facto la bonne adoption de ce dernier par les utilisateurs.
En moyenne l’exosquelette a été porté 120 minutes par jour, 2 jours par semaine. Il a été considéré comme facile à installer et à utiliser.
De manière globale, les douleurs ressenties par les opérateurs ont diminué avec l’utilisation de l’EXO-01, notamment au niveau des épaules, de la région cervicale, des bras et du dos.
Dans 20% des cas, la fréquence ressentie d’apparition des douleurs a diminué et il n’y a pas d’apparition de nouvelles douleurs. Plus encore, aucune compensation ou report de contrainte n’a été signalé. Autre point notable, le recours aux exosquelettes n’a pas eu d’impact sur la productivité de l’opérateur qui a même pu voir cette dernière augmenter.
Un levier pour améliorer la communication sur la sécurité au travail
L’étude révèle également des effets indirects positifs. Les échanges entre les compagnons ayant été encouragés par l’introduction de l’exosquelette, on a pu observer une meilleure communication sur la sécurité et la prévention des TMS au sein des équipes.
Comment assurer son adoption sur le terrain ?
Si l’efficacité est donc prouvée, cette étude montre également qu’il convient d’intégrer l’adoption de l’équipement dans une démarche globale avec un diagnostic préalable des besoins des travailleurs pour assurer une intégration optimale de l'exosquelette dans leur quotidien professionnel.
Vers un usage étendu
A d’autres corps de métier
Hilti pour sa part a, en parallèle, réalisé de multiples évolutions de la première version de son exosquelette en se basant sur les retours d’expériences des utilisateurs.
La nouvelle version de l’exosquelette des épaules, EXO-S a vu son ergonomie améliorée, ainsi que sa praticité. Offrant une grande liberté de mouvement et ne pesant que 2,4 kg l’EXO-S est un des équipements les plus légers de sa catégorie ce qui le rend utilisable tout au long de la journée.
Ces dernières caractéristiques, alliées aux résultats de l’étude amènent Hilti à désormais dépasser le seul secteur du BTP pour adresser de nouveaux secteurs où un soutien pour des tâches plus longues serait le bienvenu comme dans des usines, des centrales énergétiques ou encore des hôpitaux.