Exosquelette Hilti EXO-O1

HILTI ET OTTOBOCK UN PARTENARIAT INNOVANT !

Hilti et Ottobock font profiter le secteur de la construction de solutions d'Exosquelette

Le groupe Hilti a conclu un accord de partenariat technologique avec Ottobock SE & Co. KGaA en vue de développer des systèmes d’exosquelette. De telles solutions ouvrent de nouvelles perspectives en matière de protection de la santé et de productivité et constituent par là-même un marché d’avenir dans le secteur de la construction.

Des solutions prometteuses pour améliorer l'ergonomie des utilisateurs !

Hilti, groupe spécialisé dans les technologies de construction, et Ottobock, entreprise de technologie médicale, conjuguent leur savoir-faire en matière de sécurité, de protection de la santé et de biomécanique afin d’étendre leur portefeuille de solutions ergonomiques. Les deux entreprises disposent d’une vaste expérience dans ces secteurs accumulée au cours de nombreuses décennies et coopéreront à l’avenir dans le domaine de la recherche et du développement.

« Les exosquelettes sont une véritable tendance de fond pour nous. Ils permettent un certain soulagement dans le cadre d’activités physiques pénibles, comme on peut notamment les rencontrer sur les chantiers de construction. Nous avons trouvé en Ottobock le partenaire idéal pour combiner nos connaissances approfondies en matière de protection des utilisateurs et d’ergonomie grâce à l’expertise centenaire de cet acteur en biomécanique. Notre partenariat technologique est la première étape du développement d’autres systèmes innovants et axés sur les besoins de la clientèle », explique Johannes Wilfried Huber, Membre du Comité Exécutif chez Hilti.

« Nous sommes ravis d’acquérir un nouveau champ d’application avec le concours de Hilti. Nous misons en effet sur les expériences que nous avons recueillies dans le cadre de 500 projets de conception d’exosquelettes réussis, notamment dans l’industrie automobile et l’artisanat. Les opportunités qui s’offrent aux solutions permettant de réduire la contrainte physique subie par les collaborateurs dans le secteur de la construction sont très prometteuses. Nous avons pour ambition de consolider ensemble cette activité au cours des années à venir », explique Sönke Rössing, Directeur d’Ottobock Industrials. Cette division développe depuis 2012 des exosquelettes industriels de la gamme Paexo qui permettent d’améliorer l’ergonomie des postes de travail.

 

Sortie début 2021 du modèle Hilti EXO-O1

Please enter alternative text here (optional)

Hilti commercialisera début 2021 un premier produit commun : le système EXO-O1. Il s’agit d’un modèle passif qui ne nécessite aucune alimentation en énergie. Le poids des bras est transféré vers les hanches via des coques de bras et à l’aide d’un système mécanique de câbles de traction. Les pics de contrainte exercés sur les muscles sont ainsi réduits jusqu’à 47 %, ce qui soulage les épaules, d’après des études indépendantes et des analyses d’Ottobock.

Les exosquelettes contribuent ainsi largement à la protection de la santé, notamment dans le cadre de travaux réalisés au-dessus de la tête ou des épaules. Ils sont tout particulièrement utiles dans le secteur de la construction où les tâches répétitives et prolongées ne manquent pas. La fatigue est par ailleurs réduite. Ces travaux peuvent donc être réalisés sur un intervalle prolongé et à un degré de productivité supérieur.

A long terme, le soulagement préventif peut contribuer à la réduction de maladies musculosquelettiques professionnelles. Ces affections font en effet partie des principales causes de maladies professionnelles et présentent donc un important facteur de coût pour les entreprises et les systèmes de santé.

Télécharger les images

Exemple d’application : le modèle Hilti EXO-O1 soulage son utilisateur dans le cadre de travaux de vissage répé-titifs devant être exécutés avec les bras au-dessus des épaules.

Modèle Hilti EXO-O1

Exemple d’application : le modèle Hilti EXO-O1 soulage son utilisateur dans le cadre de travaux de vissage répé-titifs devant être exécutés avec les bras au-dessus des épaules.

Modèle Hilti EXO-O1

Exemple d’application : le modèle Hilti EXO-O1 soulage son utilisateur dans le cadre de travaux de vissage répé-titifs devant être exécutés avec les bras au-dessus des épaules.

Modèle Hilti EXO-O1