Choose language

SR 6-22

原始操作說明

關於操作說明的資訊

關於此文件

  • 初次使用前,請詳讀本操作說明。這是安全作業和使用無虞的先決條件。
  • 請遵守本操作說明中與產品上的安全說明和警告。
  • 操作說明應與產品一起保管,產品交予他人時務必連同本操作說明一併轉交。
僅適用於台灣
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036

已使用的符號解釋

警告

警告您在操作或使用本產品時可能發生之危險。採用了以下標示文字:
危險
危險 !
  • 此標語警示會發生對人造成嚴重傷害甚至致死的危險情形。
警告
警告 !
  • 此標語警示會造成嚴重傷害甚至致死危險的潛在威脅。
注意
注意
  • 請小心會造成人員受傷或對設備及其他財產造成損害的潛在危險情況。

操作說明中的符號

本操作說明中採用以下符號:
Image alternative 請遵照操作說明
Image alternative 使用操作說明與其他資訊
Image alternative 處理可回收的材料
Image alternative 不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置
Image alternative Hilti 鋰電池
Image alternative Hilti 充電器

圖解中的符號

圖解中採用了以下符號:
Image alternative 號碼對應操作說明的開始處的圖解。
Image alternative 編號代表圖解中的操作步驟順序,可能與內文中的步驟有所不同。
Image alternative 概覽 圖解中使用位置編號,方便您對應到產品概覽 段落中的圖例編號。
Image alternative 這些特色是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。

產品專屬符號

產品上的符號

產品上會採用下列符號:
Image alternative 每分衝程
Image alternative 無負載下的衝程率
Image alternative 直流電(DC)
Image alternative 本產品支援近距離無線通訊(NFC)技術,其相容於iOS及Android平台。
Image alternative 鋰電池
Image alternative 請勿將電池使用作為敲擊工具。
Image alternative 避免電池掉落。不得使用遭受衝擊或其他原因遭成損壞的電池。
Image alternative 使用Hilti 鋰電池類型系列。請遵守用途 一節所提供之資訊。
Image alternative 若產品上有此符號,代表產品已通過該認證機構的認證,適用於美國和加拿大市場。

產品資訊

Image alternative 產品是針對專業使用者設計,故僅經訓練、認可的人員可操作、維修與維護本產品。必須告知上述人員關於可能遭遇到的特殊危險。若因未經訓練人員操作錯誤或未依照其原本的用途操作,則本產品和它的輔助工具設備有可能會發生危險。
類型名稱和序號都標示於額定銘牌上。
  • 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時,我們需要您提供產品詳細資訊。
    產品資訊
    軍刀鋸
    SR 6-22
    產品代別
    02
    序號

安全性

一般電動機具安全警告

Image alternative 警示 請詳閱本電動機具提供的所有安全警告、指示、圖解和說明。 未能遵守以下所有指示可能會造成電擊事故、火災和 / 或嚴重的傷害。
妥善保存所有警示及說明,以供將來參考。
注意事項中的「機具」係指使用電源(有線)或電池(無線)的電動機具。
工作區域安全
  • 請保持工作區的清潔與採光充足。 雜亂而昏暗的工作區會導致意外發生。
  • 勿在容易發生爆炸的環境中使用機具,例如有可燃性液體、瓦斯或粉塵存在的環境。 機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
  • 操作機具時,請與兒童及旁人保持距離。 注意力不集中時容易發生失控的情形。
電力安全
  • 機具插頭與插座須能互相搭配。 勿以任何方式改裝插頭。 勿將任何變壓器插頭和與地面接觸(接地)的電動機具搭配使用。 未經改裝的插頭以及能互相搭配的插座可減少發生電擊的危險。
  • 避免讓身體碰觸到如管線、散熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。 如果您的身體接觸到地表或地面,將增加電擊的危險。
  • 請勿將機具曝露在下雨或潮濕的環境中。 若水氣進入機具中將增加觸電的危險。
  • 勿濫用電纜線。 勿以電纜線吊掛、拖拉機具或拔下機具插頭。 電纜線應避開熱氣、油、銳利的邊緣或移動性零件。 電纜線損壞或纏繞會增加發生電擊事故的危險。
  • 於室外操作機具時,須使用適用於戶外的延長線。 使用適合戶外使用的延長線可降低觸電的風險。
  • 如果無法避免在潮濕的地點操作機具,請使用漏電斷路器(RCD)保護電源供應器。 使用漏電斷路器(RCD)可降低電擊的風險。
人員安全
  • 操作機具時,請提高警覺,注意進行中的工作並善用常識。 感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。 操作機具時稍不留神就可能會造成嚴重的人員傷亡。
  • 穿戴個人防護裝備。 請隨時穿戴眼罩。 適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少人員的傷害。
  • 避免不經意的啟動。 在接上電源或電池組、抬起或攜帶機具之前,務必確認開關處於關閉的位置。 攜帶機具時,如果把手指放在開關上,或在開關開啟時,將機具插上插頭容易發生意外。
  • 啟動機具前,應將所有調整鑰匙或扳手移開。 將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
  • 勿將手伸出過遠。 隨時站穩並維持平衡。 這可讓您在意外情況發生時,對機具有較好的控制。
  • 穿著適當服裝。 請勿穿著寬鬆的衣服或佩戴珠寶。 頭髮、衣服與手套應遠離移動性零件。 移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。
  • 如果機具可連接吸塵裝置與集塵設備,請連接並適當使用這些設備。 使用集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。
  • 請勿因頻繁而習慣使用機具便疏於遵守或忽略機具的安全規範。 草率使用可能在轉眼間便造成嚴重的傷害。
機具使用與保養
  • 不可強制使用機具。 依據用途使用正確的機具。 根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
  • 若開關無法啟動或關閉電動工具時,請勿使用電動工具。 任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
  • 在進行任何調整、更換配件、或貯放電動機具前,請先將插頭拔離插座和 / 或將電池組自電動機具卸下(如可拆卸)。 此預防安全措施可降低機具意外啟動的風險。
  • 將閒置的機具貯放在兒童拿不到的地方,勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。 機具在未經訓練的使用者手中是很危險的。
  • 維護機具與配件。 請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破損,以及任何會影響機具運轉的狀況。 如果機具受損,請先維修後再使用。 很多意外便是由維護不當的機具造成的。
  • 保持切割機具的銳利與清潔。 具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護,便較不會發生黏合的現象,且較容易控制。
  • 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等,並考量工作條件與待進行的工作。 將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。
  • 保持握把與其表面的乾燥、清潔且不要讓上面出現油漬。 握把及其表面濕滑會在意外情況中造成機具無法安全掌控。
電池機具的使用與保養
  • 務必使用原廠指定的充電器進行充電。 將適合特定類型電池的充電器使用在其他電池時,會有造成火災的危險。
  • 務必使用機具特別指定的電池匣。 使用其他的電池匣可能會造成受傷或火災。
  • 電池匣未使用時,請將其遠離如迴紋針、錢幣、鑰匙、針、固定釘或其他會在電池兩極間形成連結的小型金屬物件。 在電池兩極間建立短路可能會造成灼傷或火災。
  • 若使用不當,可能會有液體由電池流出; 請避免接觸該液體。 若不慎接觸,請以清水沖洗。 如果不小心讓液體接觸到眼睛,請立即尋求醫療援助。 從電池中滲出的液體,可能會導致過敏或灼傷。
  • 請勿使用損壞或改裝過的電池組或機具。 受損或改裝過的電池可能會無法正常運作而造成起火、爆炸或受傷的風險。
  • 請勿將電池組或機具曝露在火源或極端的溫度環境中。 曝露在火源或溫度超過130° C(265 °F)的環境下可能會造成爆炸。
  • 請遵守充電操作說明且不要在說明所載的溫度範圍之外為電池組或機具充電。 不當充電或在指定溫度範圍外充電均可能造成電池損壞並提高起火的風險。
維修服務
  • 請將機具交給合格的維修人員進行維修,並使用相同的替代零件。 這可確保維護機具安全。
  • 請勿自行維修損壞的電池。 損壞的電池僅可由製造商或授權的維修商進行維修。

採用軍刀鋸片之電鋸的安全說明

  • 在執行配件工具可能會接觸到隱藏線路之工作時,務必以握住絕緣握把的方式手持機具。 若與帶電線路接觸,機具的金屬零件也會通電,而造成觸電的情況。
  • 請使用夾子或其他適合之方式將工件確實固定在穩定之表面上。 只用手或身體抵住的方式固定工件將造成不穩定,進而失去控制。

其他安全指示

  • 僅在本產品和配件能正常運轉時使用。
  • 勿嘗試以任何方式改裝產品或配件。
  • 研磨、切割和鑽孔時產生的粉塵可能含有危險的化學物質。例如:鉛或以鉛為基底的顏料;磚塊、混凝土和其他建材產品、天然石材和其他含矽酸鹽的產品;橡木、山毛櫸等特定木材以及化學處理的木材;石棉或含有石棉的物質。根據操作員工作時接觸的物質危險等級來決定操作員和其他人員暴露在該環境的程度。採取必要的措施,以將暴露相關條件維持在安全等級上,例如:使用吸塵系統或配戴合適的防護面罩。降低在該環境下的暴露程度的一般措施包括:
  • 工作區域保持良好通風
  • 避免長時間接觸粉塵
  • 清除臉部和身體上的粉塵
  • 穿著防護衣,用水和肥皂清洗裸露在外的身體部位
  • 掉落的工具和配件有導致受傷的危險。開始作業前,請確認安裝的附件已確實固定。
  • 通風口請務必隨時保持暢通。因通風口被蓋住而有火災之虞!
  • 請經常休息,並活動您的手指以促進血液循環。長時間暴露在劇烈震動下會造成手指、手掌和手腕的血管或神經系統失調。
  • 請勿將皮帶掛鉤固定在產品上。
  • 請勿直視本產品的光源(LED),並且勿將光束瞄準其他人的臉部。如此可預防暈眩或眼晴受傷的危險。
  • 使用本產品時,使用者及附近人員均應穿戴護目鏡、安全帽、耳罩、防護手套及輕型呼吸保護器。
  • 飛散的碎片會傷到人體或眼睛。請穿著防護配備並隨時配戴護目鏡與防護手套。
  • 更換切割碟片時,請穿戴防護手套。觸摸配件工具會造成割傷或灼傷。
  • 請保持雙手遠離切割區和鋸片。請用另一隻手握住輔助把手或馬達機殼。若以雙手握著電鋸,便不會被鋸片割傷。
  • 請等候本產品完全靜止再將其放下。
  • 勿使用已經鈍化或損壞的鋸片。這樣會增加摩擦力並造成的鋸片被夾住或產生反作用力之高度風險。
  • 使用結實的固定座固定工件。請勿將工件物件放在手上或腿上進行切割。
  • 僅在將產品定位於作業位置後,才能啟動電源。
  • 工作時,請讓身體與本產品隨時保持距離。
  • 請勿將手伸到工件底下。
  • 請施加適度壓力並以適當速度切割,尤其是切割口徑較大的管線時。這將有助於避免產品過熱。
  • 請務必使用適當的鋸片長度。鋸片必須能以整個衝程穿過工件。
  • 請勿切割不明的材料,並確保工件上方與下方的切割路徑沒有障礙物。
  • 若鋸片碰撞到物體時,可能會產生產品彈回的反作用力。
  • 將手臂置於可以吸收反作用力的位置。
  • 本產品應抵住工件直到觸點座穩固接觸。如此一來才能確保工作進度最佳化且安全無虞。
  • 身體應位於鋸片的側面,但不可和鋸片呈一直線。發生反作用力時,鋸片可能會向您的身體彈起。
  • 當鋸片發生黏合,或因任何原因需要中斷切割,請關閉電鋸並停在材料上保持不動,直到鋸片完全停止。電鋸正在切割時,切勿將電鋸移開工件或將電鋸往後拉,則可能產生反作用力。
  • 要在工件中重新啟動電鋸時,請將鋸片放置到切口中央,且確認鋸齒沒有卡在材料中。
  • 在牆上或其他盲蔽區域執行切割時,請格外小心。鋸片切入材料時可能會接觸到隱藏的異物,造成反作用力。
  • 貯放或搬運本產品前請先鎖上運送鎖。
  • 請遵守製造商對鋸片的處理和貯放說明。
  • 若作業包含鑿穿工程,請在執行作業時注意另一側的安全。
  • 開始工作前,請先檢查工作區域是否有隱藏的電纜線、瓦斯管或水管。電線、天然氣管線或水管若損壞,本產品外側上的金屬零件可能導致觸電或爆炸。
  • 切割管子時,請將產品持於高於管子處作業。
  • 產品無法防止濕氣進入。管子流出的液體可能會造成產品短路。
  • 切割管子前,請確認管內已空。如果必要,請先將管子清乾淨。

小心處理和使用電池

  • 請遵守下列安全操作和使用鋰電池的安全注意事項。 若未遵守,可能造成皮膚不適、嚴重腐蝕、化學燙傷、起火和/或爆炸。
  • 請使用狀態完好無損的電池。
  • 請小心處理電池,以避免其受損以及防止會嚴重危及健康的液體流出!
  • 電池嚴禁修改或改裝!
  • 請勿拆解、擠壓或焚燒電池,且不可將電池置放在溫度超過80°C(176°F)的環境中。
  • 電池受過衝擊或其他損壞後,請勿使用或充電。請定期檢查電池是否有損壞的跡象。
  • 請勿使用回收或維修過的電池。
  • 請勿將電池或電池供電之機具作為鎚子使用。
  • 請勿讓電池暴露在直接日曬、溫度過高、有火花或明火的環境中, 否則可能導致爆炸。
  • 請勿用手指、工具、珠寶或其他會導電的物品觸摸電池極柱, 否則可能導致電池損壞、財物損失和人員受傷。
  • 電池應避免淋雨、潮濕和水氣。水氣滲入會造成短路、觸電、燙傷、起火和爆炸。
  • 請使用適用於該電池型號的充電器與電動工具。請詳閱並遵守相關操作說明書中的說明。
  • 請勿在易爆炸環境中使用或存放電池。
  • 若電池溫度過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。將電池放在清楚可見且沒有火災危險、遠離易燃材料的位置。讓電池冷卻。若一小時後電池溫度仍然過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。請洽詢Hilti 維修中心或詳讀「Hilti 鋰電池安全注意事項和使用」文件。
    請遵守適用於運輸、存放和使用鋰離子電池的專用指令。
    請透過本操作說明書末尾的條碼取得並詳讀 Hilti 鋰電池安全注意事項和使用。

說明

產品總覽

Image alternative
  1. 工作區域照明(LED)
  2. 夾頭
  3. 安裝切割用轉接器
  4. 折疊式支架掛鉤
  5. 安全鎖
  6. 控制開關
  7. 後方握把
  8. 配備安裝開孔
  9. 電池
  10. 掛繩的連結眼孔
  11. 附觸點座拆卸鈕的前握把區
  12. 鋸片釋放桿
  13. 吸塵軟管接頭(配件)
  14. 觸點座
  15. 鋸片
  16. 電池放電鈕
  17. 電池狀態指示燈
  18. 切割轉接器(配件)

用途

此處所述產品為充電式軍刀鋸。本產品適用於切割木材、仿木材料、金屬和塑膠。

本產品設計以雙手進行操作。
Image alternative
  • 本產品限使用B 22Hilti Nuron系列鋰電池。為達最理想的效能,Hilti 建議本產品使用本操作說明書末尾表格中所列的電池。

  • 僅可使用本操作說明末尾表格中所列的Hilti 系列的電池充電器為電池充電。

可能發生的誤用

  • 勿使用本機具切割磚塊、水泥、多孔混凝土、天然石塊或瓷磚。
  • 勿使用本產品切割含液體的管子。
  • 勿切割不明的材料。

配備及數量

軍刀鋸、操作說明、支架掛鉤。
關於本產品,您可於當地 www.hilti.group 或網站查詢其他經過認證可搭配使用的系統產品: Hilti Store

鋰電池的顯示幕

Hilti Nuron鋰電池會顯示電池的電力、錯誤訊息和狀態。

電力和錯誤訊息的顯示

如欲獲得下列其中一個顯示畫面,請短按電池拆卸鈕。
警告
有受傷的危險! 因電池掉落
  • 電池已插入時,請在按下拆卸鈕後確保電池重新正確地卡入所使用的產品中。
只要已連接的產品已啟動,也會持續顯示充電狀態和可能的功能故障。
狀態
意義
四個(4)LED持續亮綠燈
充電狀態:100 %至71 %
三個(3)LED持續亮綠燈。
充電狀態:70 %至51 %
兩個(2)LED持續亮綠燈。
充電狀態:50 %至26 %
一個(1)LED持續亮綠燈。
充電狀態:25 %至10 %
一個(1)LED緩慢閃綠燈。
充電狀態:< 10 %
一個(1)LED快速閃綠燈。
鋰電池已完全沒電。裝入電池。
電池充電後若LED仍快速閃爍,請洽詢Hilti 維修中心。
一個(1)LED快速閃黃燈。
鋰電池或與之連接的產品過載、溫度太高、溫度太低或有其他故障情形。
請讓產品和電池維持在建議的操作溫度,並在使用時不要使產品過載。
若訊息持續存在,請洽詢Hilti 維修中心。
一個(1)LED亮黃燈
鋰電池和與其連接的產品不相容。請聯絡Hilti 維修中心。
一個(1)LED快速閃紅燈
鋰電池已鎖定,無法繼續使用。請聯絡Hilti 維修中心。

顯示電池狀態

如欲檢查電池狀態,請按住拆卸鈕3秒鐘以上。系統無法偵測到電池因掉落、刺穿、外部熱損傷等錯誤使用造成的潛在功能故障。
狀態
意義
所有LED以跑馬燈形式亮起,然後一個LED持續亮起綠色。
電池仍可繼續使用。
所有LED以跑馬燈形式亮起,然後一個LED快速閃爍黃色。
無法完成有關電池狀態的查詢。請重複上述程序或洽詢Hilti 維修中心。
所有LED以跑馬燈形式亮起,然後一個LED持續亮起綠紅色。
若連接之產品仍可繼續使用,剩餘的電池容量會低於50%。
若連接之產品無法使用,表示電池已達最終使用壽命,應進行更換。請聯絡Hilti 維修中心。

技術資料


SR 6-22
額定電壓
21.6 V
重量不含電池
3.1 kg
(6.8 lb)
衝程速率
2,600 rpm
衝程長度
32 mm
(1.3 in)
鋸片座
0.5 in
貯放溫度
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
操作時的環境溫度
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)

電池

電池操作電壓
21.6 V
電池重量
請參閱本操作說明書結尾處
操作時的環境溫度
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
貯放溫度
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
電池充電啟動溫度
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

工作場所的準備工作

警告
有受傷的風險! 因意外啟動
  • 置入電池前,請確認產品已關閉。
  • 在調整機具或變更配件前請先將電池拆下。
請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。

為電池充電

  1. 電池充電前,請閱讀充電器的操作手冊。
  2. 確認電池的接點和充電器的接點清潔且乾燥。
  3. 請使用經認可的充電器對電池充電。

置入電池

警告
有受傷的危險 因短路或電池掉落!
  • 置入電池前,請確認電池的接點及產品的接點上無任何異物。
  • 確認電池已確實咬合。
  1. 初次使用前,請將電池完全充電。
  2. 將電池推入產品中,直到聽到卡入聲。
  3. 請檢查電池是否安裝牢固。

卸下電池

  1. 按下電池拆卸鈕。
  2. 將電池從產品卸下。

安裝支架掛鉤

Image alternative
  • 請用隨附的螺絲支架掛鉤。

防墜安全裝置

警告
受傷危險 因工具和/或配件掉落所致!
  • 請您務必使用本公司建議與本產品搭配使用的Hilti 工具繫繩吊環。
  • 每次使用前,應要檢查工具繫繩吊環的固定點有無損壞跡象。
請您遵守各國的高處作業規範。
請僅使用 Hilti 工具繫繩吊環#2261971,作為本產品的防墜保護。
    Image alternative
  • 如圖所示,利用環圈將工具繫繩吊環固定在本產品上。檢查其是否確實牢固。
  • 將彈簧鈎扣固定在具支承功能的結構上。檢查彈簧鈎扣是否確實牢固。
    請遵守 Hilti 工具繫繩吊環的操作說明書。

插入鋸片

僅使用具1/2"連接頭的鋸片。
Image alternative
  1. 請檢查配件接頭是否保持乾淨並稍微上些潤滑油脂。必要時請清洗並潤滑連接頭。
  2. 將鎖定機桿推到底並將其固定住。
  3. 將鋸片從前面推到夾頭中。
  4. 讓鎖定機桿回到原本的位置。
  5. 夾緊並拉動鋸片,檢查它是否已鎖在固定位置。

安裝除塵轉接器(配件)

Image alternative
  1. 按下觸點座的拆卸鈕。
  2. 將觸點座拉出。
  3. 將除塵轉接器設置在觸點座支架上。
  4. 按下觸點座的拆卸鈕。
  5. 為觸點座塗上少量的潤滑油脂,然後完全推入導座。

操作

請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。

切割

Image alternative
  1. 使用專用的握把來握住電鋸。
  2. 使用觸點座將電鋸導引至工件中。
  3. 導引電鋸穿過工件。
    • 若將電鋸壓在工件上,可能會有鋸片斷裂並造成受傷的危險。
    請務必使用適當的鋸片長度。鋸片必須能以整個衝程穿過工件。

導引電鋸

警告
因損壞的支架掛鉤而受傷的危險! 工具掉落可能對您或他人造成危害。
  • 開始工作前,請檢查支架掛鉤是否固定且未受損。
警告
因電鋸持續運轉造成受傷的危險
  • 在機具完全停止前,請勿將產品從工件上舉起。
  • 請等候產品完全停止再將其放下。
Image alternative
  1. 鬆開運送鎖,然後按下控制開關。
    • 圖形的部分說明多種有效導引電鋸的方式。
  2. 切割完成後請鬆開控制開關。
  3. 將運送鎖上鎖。

移除鋸片

Image alternative
注意
有受傷的危險! 配件可能會非常燙和 / 或有尖銳的邊緣。
  • 請在更換配件工具時戴上防護手套。
  • 不得將配件工具放置在可燃表面上。
  1. 將鎖定機桿推到底並將其固定住。
  2. 將鋸片自夾頭向前拉出。
  3. 讓鎖定機桿回到原本的位置。

維護和保養

警告
電池裝入時有受傷的危險 !
  • 進行維護及保養前,請務必卸下電池!
產品保養
  • 小心地清除頑強的髒污。
  • 若有,請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
  • 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
  • 定期從外側清潔並潤滑夾頭。配合使用#314648噴霧劑Hilti
  • 請使用乾淨的乾布清潔產品的接點。
鋰電池的保養
  • 通風口堵塞時請勿使用電池。請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
  • 請避免電池暴露在粉塵或髒污的環境之中。請勿讓電池接觸過高的濕氣(例如:浸入水中或淋雨)。
    電池若濕透,請將該電池視為已受損。請將電池隔絕在不可燃的容器內,並洽詢Hilti 維修中心。
  • 避免電池沾上外來的油脂。避免讓電池上積聚粉塵或髒污。請使用乾燥的軟刷或乾淨的乾布清潔電池。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
    請勿碰觸電池的接點,且不可移除接點上原廠塗上的油脂。
  • 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
維護
  • 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
  • 如果有損壞跡象及 / 或任何零件功能故障,請不要操作本產品。請將產品交付Hilti 維修中心進行維修。
  • 維護及修復作業後,裝上所有保護裝置並檢查功能是否正常。
為確保操作的安全及可靠性,請務必使用原廠Hilti備件與耗材。您可以在 Hilti Store 或在以下網站選購 Hilti 認可的備用零件、耗材和配件: www.hilti.group

更換觸點座

Image alternative
  1. 移除鋸片。
  2. 按下觸點座鎖定開關。
  3. 將觸點座拉出。
  4. 按下觸點座鎖定開關。
  5. 為觸點座塗上少量的潤滑油脂,然後插入想要的導座位置。
    觸點座可用於三種位置中。
  6. 檢查觸點座已咬合。
  7. 插入鋸片。

充電式機具和電池的運輸與存放

搬運
    注意
    搬運時意外啟動 !
  • 搬運產品時務必卸下電池!
  • 取出電池。
  • 切勿散裝運輸電池。運送過程中,應保護電池避免衝擊與震動並與導電物質或其他電池隔離,以免因與電池端子接觸而造成短路。請遵守您所在地當地的電池運輸規範。
  • 請勿以郵寄方式遞送電池。若要運送未損壞之電池,請洽詢運送服務商。
  • 每次使用前以及長途運輸前後請檢查本產品和電池是否受損。
設備的貯放
    警告
    瑕疵或漏液的電池所造成的意外損害
  • 存放產品時,一律不可插入電池!
  • 請將本產品和電池存放在陰涼及乾燥處。請遵守技術性數據中所規定的溫度極限值。
  • 請勿將電池貯放在充電器中。完成充電程序後,請將電池從充電器取出。
  • 請勿將電池存放在有日光直射處、熱源上或玻璃後方。
  • 請將本產品和電池存放在兒童或未授權人員無法觸及的地點。
  • 每次使用前以及長時間存放前後請檢查本產品和電池是否受損。

故障排除

發生任何故障時,請您留意電池充電狀態及故障指示燈。請參閱 鋰電池指示器 章節。
若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題,請聯絡 Hilti 維修中心。
故障
可能原因
解決方法
產品無法達到全功率。
未完全按下控制開關。
  • 將控制開關完全壓下。
電池已放電。
  • 更換電池,並對無電量的電池再次充電。
電池咬合時不會發出喀啦聲。
電池上的卡榫太髒。
  • 清潔卡榫並重新安裝電池。
產品無法啟動。
沒有正確安裝電池。
  • 將電池推入直到咬合至定位。
電池故障。
  • 聯絡Hilti 維修中心。
產品故障
  • 請將產品交付Hilti 維修中心進行維修。
鋸片無法自夾頭卸下。
鎖定機桿未推到底。
  • 將鎖定機桿推到底,然後卸下鋸片。
夾頭因切割操作而造成殘留物堵塞。
  • 定期從外側清潔夾頭因切割操作而造成的殘留物。產品保養。

廢棄設備處置

警告
不當的廢棄物處理可能導致人員受傷! 洩漏出來的氣體或液體有害健康。
  • 請勿以郵寄方式寄送電池。
  • 將電池端子蓋上不導電物質(例如絕緣膠帶)以避免短路。
  • 請將電池棄置於兒童無法觸及的地方。
  • 請將該電池送交Hilti Store 處理或洽詢權責的廢棄處理公司。
Image alternative Hilti 產品所採用的材料大部分均可回收再利用。材料在回收前必須正確地分類。 Hilti 在許多國家都有提供老舊機具回收服務。請洽詢 Hilti 客服中心或您在地的經銷商。
Image alternative
  • 請勿將機具、電子設備或電池當作一般家用廢棄物處理!

製造商保固

  • 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
Hilti Taiwan Co., Ltd.
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036

其他資訊

Image alternative
有關於操作、技術、環境和回收的更多資訊,請參訪以下連結: qr.hilti.com/manual/?id=2243125
您也可在文件最後找到本連結的QR碼。