SMART DESIGN : la révolution des calculs de chevillage avec PROFIS Engineering
Les progrès récents en matière d’IA et d’apprentissage automatique ont suscité un intérêt et une adoption généralisés, déterminant la manière dont les problèmes complexes sont abordés dans divers secteurs. Consciente du potentiel de ces technologies, Hilti a adapté son approche pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises d'ingénierie structurelle en intégrant une méthode d'optimisation mathématique sophistiquée dans PROFIS Engineering.

Comment trouver la meilleure solution de chevillage sans perdre du temps à tout essayer manuellement?
Dites adieu aux itérations manuelles
Les progrès récents en matière d’IA et d’apprentissage automatique ont suscité un intérêt et une adoption généralisés, déterminant la manière dont les problèmes complexes sont abordés dans divers secteurs. Consciente du potentiel de ces technologies, Hilti a adapté son approche pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises d'ingénierie structurelle en intégrant une méthode d'optimisation mathématique sophistiquée dans PROFIS Engineering.
Cette méthode, inspirée de l'efficacité des solutions basées sur l'IA, améliore la capacité de notre logiciel à optimiser les connexions structurelles, un aspect critique souvent rencontré dans la construction et dans le dimensionnement.
Ce développement promet non seulement de révolutionner le flux de travail des ingénieurs et de réduire la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs, mais il étend également notre portée, permettant de rendre les conceptions des connexions structurelles plus efficaces dans plus de 70 pays. En intégrant cet algorithme avancé, PROFIS Engineering établit une nouvelle norme en matière de précision, éliminant efficacement le besoin d'itérations manuelles qui ralentissaient traditionnellement le processus de dimensionnement.
Au cœur de cette innovation se trouve un puissant outil d'optimisation qui relève les défis des dimensionnements complexes en évaluant rapidement divers facteurs, tels que la résistance des matériaux, la géométrie des connexions et le placement des chevilles. Cette approche permet de trouver efficacement les meilleures solutions, garantissant à la fois la durabilité et la précision des dimensionnements de connexions structurelles.
L’un des principaux avantages de cette approche est sa capacité à améliorer considérablement la productivité des sociétés d’ingénierie structurelle. En rationalisant le processus de calcul en éliminant les étapes itératives, les ingénieurs peuvent allouer leurs ressources et se concentrer sur des considérations de conception plus critiques, augmentant ainsi l'efficacité globale de leur flux de travail. Cela se traduit non seulement par une réduction du temps de calcul, mais garantit également que les projets respectent des délais stricts sans compromettre la qualité ou la précision.
De plus, cet algorithme permet aux ingénieurs de prendre des décisions plus rentables et plus durables. En optimisant l'utilisation et le placement des chevilles, la méthodologie prend en charge la conception de structures qui satisfont et dépassent les exigences de performance tout en minimisant le gaspillage de matériaux et en réduisant les coûts globaux du projet. Cela correspond à l’intérêt croissant de l’industrie pour la durabilité, permettant aux ingénieurs de contribuer positivement à la construction de structures respectueuses de l’environnement.
Alors, comment pouvez-vous commencer?
Pour commencer, accédez à PROFIS Engineering. Une fois connecté, lancez un calcul de chevillage dans le béton en sélectionnant le premier module affiché sur la page d'accueil, Platine sur béton.
Une fois à l'intérieur du module, cliquez sur le troisième onglet, « Smart Design » symbolisé par une "ampoule". Activez Smart Design (exclusif pour les utilisateurs premium), pour exploiter au maximum les avantages de cette nouvelle fonctionnalité. Veuillez noter que toutes les options des boutons sur l'onglet de gauche seront désactivées, car vous aurez tout ce dont vous avez besoin dans ce mode (lire plus loin).
Suite à vos données d’entrée, notre logiciel vous proposera jusqu'à trois chevilles adaptées aux besoins spécifiques de votre projet. En tant qu'expert, vous avez la possibilité de choisir parmi ces recommandations ou d'en sélectionner d'autres en fonction de vos préférences. Pour plus d'informations, cliquez simplement sur l'icône « i » pour comprendre la base de chaque recommandation, y compris les homologations techniques et l'applicabilité pratique.
Bon à savoir : Pour créer cette recommandation, nous avons demandé aux ingénieurs en structure sur quels projets ils consacraient le plus de temps et quelles platines ils dimensionnaient le plus souvent. Sur cette base, nos experts en chevillage associent chaque exigence d’application aux homologations spécifiques qui pourraient répondre le mieux à ces exigences.
Renseignez un minimum d'information
Une fois que vous avez sélectionné vos chevilles préférées, vous pouvez renseigner les paramètres minimaux requis pour effectuer un calcul, qui doivent provenir de vos calculs de structure. Il s'agit du type de profil, des propriétés du béton (y compris la géométrie) et des charges. Vous pouvez inclure des géométries et des charges directement dans le modèle. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas la platine ; Smart Design utilisera toutes les informations fournies pour vous donner la surface minimale de platine.
Ajustez vos préférences
Maintenant que vous avez renseigné toutes les informations minimales pour concevoir vos chevilles, techniquement, vous êtes prêt à partir, cependant, vous pouvez aussi aller plus loin en cliquant sur « Données avancées » en bas du panneau, vous pourrez :
Libérez le plein potentiel de Smart Design en définissant le taux d'utilisation souhaité. En visant un taux aussi proche que possible de 100 %, vous tirez le meilleur parti de vos matériaux, ce qui non seulement réduit les coûts mais accélère également le processus d'installation. Ajustez ce paramètre pour garantir que votre conception est à la fois économique et économe en ressources.
Préciser d'autres options de construction pour réduire le nombre de solutions calculées, vous donnant ainsi des résultats plus rapides et filtrés.
Une fois que vous êtes prêt, et d’un simple clic sur un bouton (« Rechercher des solutions »), vous remarquerez que plusieurs solutions viendront. Le nombre de résultats en bas sera affiché au fur et à mesure qu'ils sont calculés et triés par surface de platine.
Choisissez facilement votre solution finale
Nous avons 28 solutions trouvées dans cet exemple. Pour votre sélection finale parmi toutes ces solutions qui fonctionnent, nous vous avons équipé de deux options pratiques :
Filtrer : Eliminez les solutions qui ne seront pas pertinentes pour vous en précisant d'autres critères comme le nombre et la taille de chevilles, la plage de taux d'utilisation, la profondeur d'ancrage limite, les dimensions de la platine,
Trier : Organisez vos solutions selon le critère prioritaire pour vous (taux d'utilisation, taille de platine, nombre de chevilles ou encore profondeur d'ancrage)
Lorsque vous cliquez sur une solution, la carte de la solution s'agrandit, vous donnant un aperçu de votre conception finale avant d'imprimer votre rapport de calcul et de l'envoyer au chantier de construction.
Conclusion
L'intégration de cet algorithme d'optimisation avancé dans PROFIS Engineering représente un pas en avant dans l'ingénierie des structures. Il promet aux ingénieurs en structure un outil puissant pour concevoir des connexions optimales, améliorant leur productivité, permettant la création de solutions plus rentables et plus durables et, finalement, leur offrant une plus grande tranquillité d'esprit en les aidant à sélectionner la bonne cheville pour la bonne application.
Pour apprendre facilement à utiliser la fonctionnalité Smart Design, regardez notre tutoriel dédié.
Pour une démonstration gratuite et personnalisée avec nos experts, remplissez simplement ce formulaire : E2-E2-FR-SST-SmartDesign (hilti.com)