Comment la donnée transforme les chantiers du BTP
Le secteur de la construction produit chaque jour une quantité massive d'informations sur le terrain. Photos, rapports d'inspection, fiches de contrôle, plans annotés : autant de données qui, trop souvent, restent dispersées, inexploitées, ou tout simplement perdues. Or, cela représente une opportunité non saisie, puisque ce sont les données de chantier qui permettent une montée en puissance vers des technologies avancées comme l'intelligence artificielle.

Le BTP face au défi de la transformation numérique
Sur la plupart des chantiers, la coordination entre les équipes terrain et le bureau repose encore sur des échanges fragmentés : e-mails, messageries instantanées, tableurs, documents papier. Chaque outil fonctionne en silo. L'information circule mal, les erreurs se détectent tard, et les responsabilités sont difficiles à établir quand un litige survient. Ce manque de structuration de la donnée terrain a des conséquences directes sur la conduite des projets : dépassements de délais, reprises coûteuses, tensions avec les maîtres d'ouvrage et les co-traitants. Il freine aussi l'adoption de technologies plus avancées telles que l'intelligence artificielle. C'est ce que défend Edouard Bidault, Directeur Europe de l'Ouest chez Fieldwire by Hilti, dans un entretien accordé au magazine Le Point.

La donnée terrain, levier stratégique pour la construction
Centraliser l'information de chantier n'est pas qu'une question d'organisation. C'est une décision stratégique qui change la posture de l'entreprise vis-à-vis de ses clients et partenaires. Une équipe capable de retrouver en quelques clics la photo d'un supportage prise avant la pose d'une cloison, ou l'historique complet des contrôles réalisés sur un équipement, n'est plus en position défensive face à un litige. Elle est en position de force.
"Ce qui me rendrait fier dans quelques années, c'est d'avoir contribué à la numérisation d'un maximum de structures pour que chaque métier puisse se concentrer sur sa vraie valeur ajoutée."
Edouard Bidault, Directeur Europe de l'Ouest, Fieldwire by Hilti
Cette vision, Edouard Bidault la résume dans l'entretien accordé au Point : la donnée terrain n'est pas une fin en soi, c'est ce qu'elle permet qui compte — mieux décider, mieux coordonner, mieux livrer.

Fieldwire by Hilti : un outil digital pensé pour l'adoption terrain
Fieldwire by Hilti est un logiciel de gestion de chantier utilisé sur plus de 4 millions de projets dans le monde. Conçu depuis ses origines pour les équipes de terrain, il couvre l'ensemble des besoins opérationnels : gestion des plans et du BIM, suivi des tâches et des réserves, autocontrôles, formulaires personnalisés, FQR, gestion documentaire et reporting automatisé.
Sa force principale réside dans sa simplicité d'utilisation. Les compagnons, chefs de chantier et conducteurs de travaux peuvent y accéder depuis un smartphone ou une tablette, y compris sans connexion internet. Les informations saisies sur le terrain remontent automatiquement et sont accessibles en temps réel par l'ensemble de l'équipe.
Chiffres clés
4+ millions | ~1 heure | 120+ pays | 2013 |
|---|---|---|---|
Projets gérés dans le monde | Économisée par utilisateur et par jour en moyenne | Pays où Hilti est présent | Année de création de Fieldwire |
Le déploiement de la fibre optique
Dans le cadre de déploiements de fibre optique à grande échelle, les équipes terrain doivent contrôler et documenter des milliers de raccordements. Sans outil adapté, les erreurs se détectent tardivement et les historiques d'installation sont difficiles à retrouver lors des opérations de maintenance.
Grâce à Fieldwire, chaque intervention est enregistrée avec sa localisation, sa date et ses preuves photographiques. En cas d'anomalie, l'historique complet est accessible en quelques clics. Ce niveau de traçabilité réduit les coûts de reprise et améliore la relation avec les maîtres d'ouvrage, qui peuvent suivre l'avancement en temps réel.
Cette logique s'applique à l'ensemble des métiers de la construction : génie civil, CVC, électricité, gros œuvre ou travaux publics. Dès lors que des équipements doivent être installés, contrôlés et réceptionnés, la donnée terrain devient un actif stratégique.
FAQ | Questions fréquentes
Fieldwire by Hilti est un logiciel de gestion de chantier qui permet aux entreprises de construction de centraliser leurs plans, tâches, formulaires, photos et rapports dans une plateforme unique. Accessible sur smartphone, tablette et ordinateur, il fonctionne aussi en mode hors ligne. Acquis par Hilti en 2021, il est utilisé sur plus de 4 millions de projets dans le monde.
Fieldwire s'adresse à l'ensemble des acteurs du BTP : entreprises générales, entreprises spécialisées (CVC, électricité, génie civil, travaux publics), maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. La solution s'adapte aux projets de toutes tailles, des chantiers de rénovation aux grands projets d'infrastructure.
Fieldwire permet aux équipes terrain de remonter informations, photos et observations en temps réel depuis leur smartphone. Les encadrants au bureau disposent d'une vue à jour de l'avancement, peuvent affecter des tâches et générer des rapports automatiquement. L'information circule sans ressaisie, ce qui réduit les malentendus et les délais de décision.
Les utilisateurs Fieldwire économisent en moyenne environ 1 heure par jour grâce à la suppression des tâches administratives redondantes. La traçabilité des photos et des autocontrôles permet de réduire les litiges avec les maîtres d'ouvrage et les co-traitants. La détection précoce des non-conformités évite des reprises coûteuses et des dépassements de planning.
Oui. Fieldwire dispose d'un mode hors ligne complet : les équipes terrain peuvent consulter les plans, remplir des formulaires et ajouter des photos sans connexion. Les données se synchronisent automatiquement dès que la connexion est rétablie, sans aucune action de l'utilisateur.