NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Comment utiliser un laser rotatif

22/05/2026
Hilti News
Temps de lecture: < 10 minutes
Tutoriel

Sur chantier, un laser rotatif peut vraiment faire la différence… à condition d’être bien utilisé. Voici quelques conseils simples pour gagner en efficacité, aller plus vite au réglage et travailler plus sereinement, même avec moins de monde.

Gestion de l'outillage
Productivité
Produits
Lasers rotatifs Hilti installés sur trépieds sur un chantier de construction pour des travaux de nivellement précis

1. Choisir le bon laser dès le départ

C’est peut-être évident, mais c’est souvent là que tout commence : utiliser le bon laser pour le bon besoin. Si votre outil est adapté dès le départ, tout devient plus simple sur chantier : moins d’erreurs, moins de reprises, et une équipe plus efficace.
Laser rotatif Hilti PR 40‑22 utilisé pour l’alignement précis de façade

Pour les nivellements horizontaux

Le PR 4-22 est pensé pour les travaux en extérieur. Il est robuste et surtout très fiable en conditions difficiles. Son mode strobe-shield aide à éviter les fausses détections liées aux reflets ou aux lumières du chantier. Résultat : plus de stabilité, moins d’interruptions.

Laser rotatif Hilti PR 40‑22

Pour les alignements, pentes et usages polyvalents

Le laser rotatif PR 40-22 est un vrai “outil tout-en-un” pour le traçage longue distance. Nivellement, alignement, pente, équerre… il fait tout ça automatiquement, avec une utilisation très simple à un seul bouton.

Et si vous travaillez en intérieur, le PR 40G-22 reprend exactement les mêmes fonctions, avec un laser vert plus visible en intérieur.

Image d’application du laser rotatif Hilti PR 40G‑22 utilisé pour l’alignement précis de plafonds

Pour les réglages longue distance et la productivité terrain

Pour aller encore plus loin sur les grands chantiers, les lasers PR 40-22 et le PR 40G-22 s’appuient sur des fonctions automatiques de nivellement longue distance qui facilitent les implantations sur de grandes surfaces. Combinés à des accessoires comme le récepteur PRA 400, ils permettent de travailler plus loin, plus vite et avec moins d’interventions manuelles.

Image d’application d’un laser rotatif Hilti PR 400‑22 pour l’alignement précis de murs de coffrage

Pour les projets plus complexes

Le laser de chantier PR 400 ajoute la double pente. C’est particulièrement utile quand les implantations deviennent plus techniques ou exigeantes.

Image d’application d’un laser rotatif Hilti PR 40‑22 ou PR 4‑22 pour le nivellement précis lors du coulage du béton

2. Une mise en route simple, vraiment pensée chantier

Un des gros avantages des lasers rotatifs Hilti, c’est leur simplicité.

Un seul bouton suffit pour démarrer et lancer les fonctions automatiques, même sur de longues distances.

Et avec les icônes ou les QR codes directement sur l’outil, vous n’avez pas besoin d’être expert pour l’utiliser correctement. Sur le terrain, ça fait gagner du temps dès le premier jour.

Photo portrait de la gamme de lasers rotatifs Hilti PR 4‑22, PR 40‑22, PR 40G‑22 et PR 400‑22

3. Gagner en portée avec le PRA 400

Le PRA 400, c’est en fait un accessoire qui vient compléter votre laser.

Il agit un peu comme une “extension” sur le terrain : il vous aide à capter le signal plus loin, à lire les infos à distance et à contrôler certaines fonctions sans revenir constamment au laser.

Concrètement, il vous permet surtout de travailler plus loin, avec moins de déplacements et moins de manipulation.

Compatible avec les lasers de chantier Hilti PR 40-22, PR 40G-22 et PR 400-22, il affiche aussi les valeurs de décalage en direct.

Dans beaucoup de cas, une seule installation suffit pour couvrir une grande zone de travail. Moins de déplacements, moins de personnel mobilisé, et un vrai gain de temps sur chantier.

Découvrez le PRA 400
Laser rotatif Hilti PR 400‑22 utilisé pour le réglage précis de pentes

4. Changer d’alignement sans déplacer le laser

Un point très pratique sur chantier : vous n’avez pas besoin de bouger le laser à chaque nouvelle direction.

Vous ajustez simplement l’orientation depuis les commandes, et le faisceau suit.

Ça évite les manipulations inutiles et surtout, ça vous fait gagner du temps quand les alignements se multiplient.

Laser rotatif Hilti PR 40G‑22 utilisé pour l’alignement précis de rails de cloisons sèches

5. Laisser l’auto-alignement travailler pour vous

L’alignement manuel prend du temps, et peut vite devenir une perte d’énergie sur chantier.

Les lasers Hilti simplifient cela avec des fonctions automatiques : mise à niveau verticale, saisie de pente digitale, contrôle de pente…

Pas de calculs compliqués, pas de réglages fastidieux.

L’idée est simple : vous vous concentrez sur le travail, pas sur la préparation.

Laser rotatif Hilti PR 40‑22

6. Un outil pensé pour le chantier, pas pour être fragile

Un laser rotatif est souvent malmené sur chantier : chocs, poussière, pluie …

C’est pour ça que les lasers Hilti sont conçus avec des protections renforcées : structure en aluminium, amortisseurs internes, têtes protégées, poignées absorbant les impacts …

Avec leur certification IP66, ils sont faits pour continuer à fonctionner même dans des conditions difficiles.

Moins d’arrêts, moins de mauvaise surprise.

Image de l’ensemble des produits actuels de la gamme Nuron, présentés ensemble en intérieur sur un chantier

7. Une seule batterie pour tous vos outils : Nuron

Avec la plateforme Nuron, plus besoin de gérer plusieurs types de batteries.

Les lasers comme le PR 40-22 fonctionnent avec les mêmes batteries que le reste de votre parc compatible.

Sur chantier, c’est surtout un gain de simplicité : moins de charge mentale, moins de gestion, plus de continuité.

Découvrez notre plateforme de batteries Nuron
Photo portrait de la famille de lasers rotatifs Hilti PR 4‑22, PR 40‑22, PR 40G‑22 et PR 400‑22

Et au final, combien coûte vraiment un laser rotatif ?

Au final, le vrai coût d’un laser rotatif ne se résume pas à son prix d’achat.

Sur chantier, ce qui coûte cher, c’est plutôt :

  • le temps perdu à chaque réglage

  • les erreurs qu’il faut reprendre

  • les équipes mobilisées inutilement

  • ou encore les arrêts de travail quand ça ne tourne pas comme prévu

Un bon laser, bien choisi et bien utilisé, permet surtout d’éviter ces pertes-là.

Découvrez notre gamme de lasers rotatifs